{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

As Micrologic dos disjuntores NS800 1600 , Masterpact NT NW necessitam de alimentação auxiliar


informamos que os disparadores da gama Micrologic para os disjuntores Compact NS800 1600 e Masterpact NT e NW posssuem auto alimentação , a energia é gerada por sensores de corrente , colocado em cada uma das fases dos disjuntores . Nas Micrologic que tem display , os display acendem quando a corrente que passa pelo disjuntor atingi 20 % da corrente nominal .
Caso o usuario queira que o display fique acesso continuamente , basta aplicar uma tensão auxiliar de 24 Vdc nos bornes F1 ( - ) e F2 ( + ) , esta alimentação auxiliar não melhora o funcionamento basico da Micrologic , nos casos em que a tensão auxiliar é solicitada sera necessario aplicar para que a função complementar funcione , ex. aplicação do modulo de comunicação , do display FDM 121, ..


Schneider Electric Brasil