{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar perguntas frequentes
Como dimensionar os condutores ligados ao capacitor


Os condutores conectados aos capacitores devem ter secção adequado ao disjuntor que protege o capacitor , o calculo da corrente do disjuntor é Idisj = Icap x 1,5 ( este fator é a tolerancia do capacitor 15 % e a tolerancia da tensão do capacitor 30 % )

Ex. Capacitor 25 KVAr/ 380 V , Icap = 25000/ (380 x 1,732) = 38 A , calculo da corrente do disjuntor Idisj = Icap x 1,5 = 38 x 1,5 = 57 A , calibre disponivel = 63 A , o condutor deve ser adequado a conduzir 63 A .



Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Produto:
Conheça mais
Produto: