Pesquisar perguntas frequentes
M241 - Comunicação Modbus TCP (STRING) c/ HMISTU
Questão:
Como realizar a comunicação ntre a HMISTU e o M241 via Modbus TCP/IP para uma variável do tipo STRING ?
Linhas de Produtos:
HMISTU, M241, Machine Expert, Vijeo-Designer
Resolução:
Para comunicação entre a HMISTU e o M241 via Modbus TCP/IP para uma variável do tipo STRING:
1) No Machine Expert, declarar a variável como tipo STRING no GVL e atribuir um endereço (Ex.: %MB0):
![Capture.JPG](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000DTeTnQAL&oid=00DA0000000abSmMAI)
![Capture2.JPG](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000DTeToQAL&oid=00DA0000000abSmMAI)
2) No Vijeo-Designer, declarar a variável como tipo STRING e associar ao driver Modbus TCP/IP (Ex.: %MW0) - endereço equivalente.
![Capture1.JPG](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000DTeTpQAL&oid=00DA0000000abSmMAI)
![Capture3.JPG](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000DTeTqQAL&oid=00DA0000000abSmMAI)
Outro exemplo: No SoMachine, se endereçar a variável do tipo STRING na %MB78, o registro equivalente no Vijeo-Designer é o %MW39.
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Como realizar a comunicação ntre a HMISTU e o M241 via Modbus TCP/IP para uma variável do tipo STRING ?
Linhas de Produtos:
HMISTU, M241, Machine Expert, Vijeo-Designer
Resolução:
Para comunicação entre a HMISTU e o M241 via Modbus TCP/IP para uma variável do tipo STRING:
1) No Machine Expert, declarar a variável como tipo STRING no GVL e atribuir um endereço (Ex.: %MB0):
2) No Vijeo-Designer, declarar a variável como tipo STRING e associar ao driver Modbus TCP/IP (Ex.: %MW0) - endereço equivalente.
Outro exemplo: No SoMachine, se endereçar a variável do tipo STRING na %MB78, o registro equivalente no Vijeo-Designer é o %MW39.
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Publicado para:Schneider Electric Brasil
Anexo(s)
Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: