Pesquisar perguntas frequentes
Como escrever no bit de LED de erro do M241 com porta ethernet?
O LED de status pode ser controlado pelos bits que aparecem na estrutura de sistema PLC_R. Abaixo está a descrição de cada bit do word PLC_R.i_lwSystemFault_1
Bit 0 = Reserved
Bit 1 = TM3 detected error
Bit 2 = Ethernet error detected IF1
Bit 3 = Ethernet error detected IF2
Bit 4 = Serial overcurrent detected error 1
Bit 5 = Reserved
Bit 6 = CAN 1 detected error
Bit 7 = Reserved
Bit 8 = Reserved
Bit 9 = TM4 detected error
Bit 10 = SD card detected error
Bit 11 = Detected firewall error
O programa abaixo desligará o LED quando a variável hideETHerror foir 1 (verdadeira).
VAR
PLw: POINTER TO LWORD;
END_VAR
PLw: = ADR (PLC_R.i_lwSystemFault_1);
PLw ^: = PLC_R.i_lwSystemFault_1 OR 16 # 8;
Bit 0 = Reserved
Bit 1 = TM3 detected error
Bit 2 = Ethernet error detected IF1
Bit 3 = Ethernet error detected IF2
Bit 4 = Serial overcurrent detected error 1
Bit 5 = Reserved
Bit 6 = CAN 1 detected error
Bit 7 = Reserved
Bit 8 = Reserved
Bit 9 = TM4 detected error
Bit 10 = SD card detected error
Bit 11 = Detected firewall error
O programa abaixo desligará o LED quando a variável hideETHerror foir 1 (verdadeira).
VAR
PLw: POINTER TO LWORD;
END_VAR
PLw: = ADR (PLC_R.i_lwSystemFault_1);
PLw ^: = PLC_R.i_lwSystemFault_1 OR 16 # 8;
Publicado para:Schneider Electric Brasil
Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: