Pesquisar perguntas frequentes
Qual memória do M221 é retentível?
As memórias %MW0 até %MW49 são automaticamente salvas pelo controlador na memória não volátil após uma interrupção da fonte de alimentação.
Porém o usuário pode salvar até 2000 memórias (%MW50 até %MW2049) para a memória não volátil, abaixo está o procedimento para salvar isso:
Porém o usuário pode salvar até 2000 memórias (%MW50 até %MW2049) para a memória não volátil, abaixo está o procedimento para salvar isso:
- Escreva na %SW148 a quantidade de words que deseja salvar para a memória não volátil
- Set o bit %S93 para 1
- Escreva na %SW148 a quantidade de words que deseja restaurar
- Set o bit %S94 para 1
Publicado para:Schneider Electric Brasil
Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: