Questão:
Como parametrizar o relé de controle e medição RM22TR33
Linha de Produto:
Relé de controle e medição modelo RM22TR33 - Saiba mais em: https://www.se.com/br/pt/product/RM22TR33
Resolução:
Segue abaixo a função específica de cada potenciômetro no equipamento:
1º Potenciômetro:
- Define o valor de escala da tensão de operação, ou seja, a tensão nominal da rede que deseja monitorar.
- Ao colocar do lado direito (OFF Delay) assim que ocorre a falha o contato espera o tempo determinado no 2º potenciômetro para comutar o contato de saída (desligando o contato que estava acionado).
- Ao colocar do lado esquerdo (On delay), o equipamento irá acionar o contato de saída imediatamente assim que perceber uma falha, e irá retorna a posição inicial depois que a falha desaparecer conforme o tempo de retardo definido no 2º potenciômetro;
2º potenciômetro.
- Define o tempo de inibição da falha, conforme configurado no 1º potenciômetro (On delay) ou (Off delay).
3º Potenciômetro:
- Define o valor em porcentagem da sobretensão.
- Exemplo: Caso o 1º potenciômetro esteja em 380V, quando configurar em 10% no 3º potenciômetro, o valor de sobretensão será 418V (380V+38V).
4º Potenciômetro:
- Define o valor de porcentagem da subtensão.
- Exemplo: Caso o 1º potenciômetro esteja em 380V, quando configurado 10% no 4º potenciômetro, o valor de subtensão será 342V (380V-38V).
Abaixo a análise gráfica do comportamento do produto (Consulte o arquivo em anexo):
Maiores informações consulte:
Como funciona os LED R e DEF do relé de controle RM22TR33 ?
https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000247266/
Caso sua dúvida persista, nos contate! → https://www.se.com/br/chat