{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar perguntas frequentes
Symmetra PX1 - Como Extrair ou Substituir um Módulo de Potência.
Questão:
Symmetra PX1 - Como Extrair ou Substituir um Módulo de Potência.

Linha de Produto:
No breaks da linha Symmetra PX1

Ambiente:
  • Symmetra PX1 80 (208V): SYCF80KF; SY10K80F, SY20K80F, SY30K80F,SY40K80F, SY50K80F, SY60K80F, SY70K80F, SY80K80F;
  • Symmetra PX1 80 (380V): SYCF80KH, SY10K80H, SY20K80H, SY30K80H, SY40K80H, SY50K80H, SY60K80H, SY70K80H, SY80K80H;
  • Symmetra PX1 40 (208V): SY10K40F, SY20K40F, SY30K40F, SY40K40F;
Causa:
Em várias ocasiões, como testes, expansão ou redução de potência, o cliente se depara com a necessidade de substituir, extrair ou inserir um modulo de potência em seu UPS.
Substituir um power module no Symmetra PX1 é um procedimento que pode ser executado por um usuário com o apoio de um eletricista, para isto siga as três etapas descritas no item Instruções.
OBS.: Durante este procedimento o equipamento estará operando em modo bypass de manutenção, sujeito as oscilações da rede ou gerador. Embora seja esperado que a manutenção seja transparente para a carga, é recomendável realizá-la durante um período de menor criticidade para a carga.

Resolução:
Precauções de Segurança

Obs.:
O equipamento elétrico deve ser instalado, operado, consertado e mantido somente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não será responsabilizada por qualquer consequência resultante do uso deste material.
Uma pessoa qualificada é aquela que tem habilidades e conhecimento relacionados à construção, instalação e operação do equipamento elétrico e recebeu treinamento de segurança para reconhecer e evitar os riscos envolvidos.

Precauções de segurança
fig1
Instruções
Atenção: Tenha sempre em mãos o manual de operação do equipamento, nele temos as informações importantes sobre segurança e a teoria do material de apoio apresentado em nossos FAQs, disponibilizo o mesmo em um anexo no final deste FAQ.
Utilize sempre o procedimento com o UPS em bypass.



>> Primeira Etapa: transferir a carga para bypass de manutenção, pág. 18.

1-) Pressione ESC na no display para abrir o menu principal.
2-) Selecione Control (Controle) no menu principal e pressione ENTER.
fig2
3-) Selecione UPS into Bypass (No-break em bypass) e pressione ENTER.
fig3
4-) Confirme a seleção na próxima tela:
Selecione Yes, UPS into Bypass (Sim, no-break em bypass) e pressione ENTER.
O LED Bypass acende e o visor exibirá as duas telas seguintes:

fig4
OBS.: O LED H3 acima do disjuntor Q3 no quadro de manutenção deve acender, indicando que é seguro operar
o disjuntor Q3.

5-) Coloque o disjuntor Q3 do Painel de Bypass de Manutenção na posição ON (Ligado).
OBS.: O LED H2 acima do disjuntor Q2 no quadro de manutenção deve acender, indicando que é seguro operar o disjuntor Q2.

6-) Coloque o disjuntor Q2 do Painel de Bypass de Manutenção na posição OFF (Desligado).
7-) Coloque o interruptor de ativação do sistema (System Enable) no-break Symmetra PX e o disjuntor de desconexão de CC (DC Disconnect) na posição STANDBY (Espera).
fig5
8-) Se possuir frames adicionais de Baterias XR, coloque o disjuntor de desconexão de CC do gabinete de
baterias XR
na posição STANDBY(Espera).
fig6
9-) Coloque o disjuntor Q1 do Painel de Bypass de Manutenção na posição OFF (Desligado).



>> Segunda Etapa: Substituir o Power Module

1-) Concluído o passo anterior, aplicar o procedimento: "Substituir um módulo de energia", pag. 29;
fig21
2-) Gire a chave de ativação para a posição destravada no módulo de energia;
3-) Retire os parafusos de mola nos dois lados do módulo de energia;
4-) Puxe o módulo de energia para cima e para fora do gabinete até onde o mecanismo de trava permitir;
5-) Solte a trava pressionando a aba plástica preta em ambos os lados do módulo;
6-) Puxe o módulo para fora do gabinete;
7-) Guie cuidadosamente o novo módulo de energia para dentro do gabinete;
fig22
8-) Aperte os parafusos de mola em ambos os lados do módulo de energia para garantir contato adequado.




>> Terceira Etapa: Retornar o UPS Para o Modo de Operação Online, pág. 20.

1-) Coloque o disjuntor Q1 do Painel de Bypass de Manutenção na posição ON (Ligado);
2-) Coloque o disjuntor DC Disconnect do no-break Symmetra PX e o interruptor de System Enable na
posição ON (Ligado);
fig24
3-) Se possuir frames adicionais de Baterias XR, coloque o disjuntor de desconexão de CC do gabinete de baterias XR na posição ON (Ligado).

fig25

OBS.: Aguarde aproximadamente 30 segundos para que o sistema seja inicializado. Se o display exibir uma mensagem dizendo que o número de módulos de energia diminuiu desde a última inicialização, verifique se todos os disjuntores de baterias que foram desligados anteriormente foram religados.


4-) Pressione ESC até que a tela principal de status seja exibida.
fig26

5-) Selecione Control (Controle) e pressione ENTER
6-) Selecione Turn UPS Output On (Ligar saída do no-break) e pressione ENTER.
fig27

7-) Selecione Yes, UPS Output ON (Sim, ligar saída do no-break) e pressione ENTER.
fig28
OBS.: O LED H2 acima do disjuntor Q2 do Painel de Bypass de Manutenção deve acender, indicando que é seguro operar o disjuntor Q2.

8-) Coloque o disjuntor Q2 do Painel de Bypass de Manutenção na posição ON (Ligado).
OBS.: LED H3 acima do disjuntor Q3 do Painel de Bypass de Manutenção deve acender, indicando que é seguro operar o disjuntor Q3.

9-) Coloque o disjuntor Q3 do Painel de Bypass de Manutenção na posição OFF (Desligado).
10-) Pressione a tecla ESC para abrir o menu principal, selecione Control (Controle) e pressione ENTER
11-) Selecione UPS Out of Bypass (No-break sem bypass) e pressione ENTER
12-) Selecione Yes, UPS out of Bypass (Sim, no-break sem bypass) e pressione ENTER.



Para apoio adicional :
FAQ FA304729 - Symmetra PX1 e PX2 - Onde Localizar o Número de Série

Site do no break com documentação completa:
https://www.apc.com/br/pt/product/SY80K80F/symmetra-px-80kw-e-escal%C3%A1vel-a-80kw-n+1-com-gabinete-de-baterias-premium-xr-208v/


Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Anexo(s)
FA320778.pdf [3.62 MB]
Conheça mais
Produto:
Linha:
Conheça mais
Produto:
Linha: