Pesquisar perguntas frequentes
NMC2 - AP9631 / AP9630 / AP9635 - Vídeo - Como configurar o IP via acesso local à interface da linha de comando (conexão serial)
Questão:
Como configurar o IP via acesso local à interface da linha de comando (conexão serial) das placas de monitoção APC modelos NMC2.
Linha de Produto:
Placas de monitoração remota dos modelos NMC2.
Ambiente:
Como configurar o IP via acesso local à interface da linha de comando (conexão serial) das placas de monitoção APC modelos NMC2.
Linha de Produto:
Placas de monitoração remota dos modelos NMC2.
Ambiente:
- AP9630;
- AP9631;
- AP9635.
Causa:
O objetivo deste documento é prover as instruções necessárias para que seja possível fazer a configuração inicial, via acesso local à interface da linha de comando, dos parâmetros de rede do cartão de comunicação NMC2.
Resolução:
1. Selecione uma porta serial no computador local e desative todos os serviços que utilizem essa porta.
2. Use o cabo serial (número de peça 0j-940-0299) para conectar a porta selecionada à porta serial do painel frontal da placa de gerenciamento de rede.
3. Execute um programa de terminal (por exemplo, um Hiperterminal) e configure a porta selecionada para:
> 9600 bps;
> 8 bits de dados;
> sem paridade;
> 1 bit de parada;
> sem controle de fluxo.
4. Pressione ENTER, várias vezes, se necessário, para exibir o prompt User Name.
5. Digite apc como user name (nome de usuário) e password (senha).
6. Contate seu administrador de rede para obter o endereço IP, máscara de sub-rede e gateway padrão para a placa de gerenciamento de rede.
7. Use esses três comandos para ajustar as configurações de rede. (O texto em itálico indica uma variável.)
a.tcpip -i seuEndereçoIP
b.tcpip -s suaMáscaraSubrede
c.tcpip -gseuGatewayPadrão
Para cada variável, digite um valor numérico com o formato xxx.xxx.xxx.xxx.
Por exemplo, para ajustar um endereço IP do sistema em 156.205.14.141, digite o seguinte comando e pressione ENTER:
tcpip -i 156.205.14.141
8. Digite reboot. A placa de gerenciamento de rede reinicia para aplicar as alterações.
Vídeo exemplo:
Manual de instalação em anexo.
FAQs Relacionados:
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/