{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar perguntas frequentes
AP9630 AP9631 - Network Management Card - File Transfer Protocol (FTP) - Atualizar Idioma.
AP9630 AP9631 - Network Management Card - File Transfer Protocol (FTP) - Atualizar Idioma.

File Transfer Protocol (FTP)

FTP:

Para atualizar ou instalar usando o language pack via FTP no Windows, siga as instruções abaixo:
1.) Abre um prompt MSDOS (no sistema operacional Windows Inciar > executar > "cmd")

2.) Mude o diretório para o diretório que você fez o download do language pack. Utilize o comando CD para navegar para o diretório.

3.) Digite ftp<espaço><ip address of Network Management Card>. Pressione enter.

4.) Acesse a Network Management Card com o usuario e senha de Administrator. A padrãoé apc

5.) É necessário mudar o diretório da placa para /lang. Para isto, digite cd<espaço>lang e pressione enter.

6.) Digite bin. Pressione enter.

7.) Digite hash. Pressione enter.

8.) Digite put<espaço>endereço completo do arquivo.lpk (arrastar e soltar o arquivo fará isto de forma automatica, a pasta onde ele esta salvo e o prompt devem estar sendo visto simultaneamente na mesma tela). Formato do arquivo: "sumx_xxx_EszhCnjaJaptBrkoKo.lpk" . Pressione enter.

9.) Aguarde o final da instalação e encerre o a seção de FTP com a network management card.

10.) Digite bye. Pressione enter e saia do prompt MSDOS.

Veja um exemplo:


Qualquer dúvida ou ajuda, fale conosco: www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Artigos que podem ser úteis
Conheça mais
Linha: