{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar perguntas frequentes
Quais os ajustes básicos iniciais do ATS22
Questão:
Quais as regulagens mínimas do ATS22

Linha de Produto:
Soft-starter da linha Altistart 22 - ATS22

Causa:
Orientar o usuário na parametrização inicial do ATS22

Resolução:
A orientação abaixo não substitui a leitura atenta dos
manuais do ATS22 , principalmente quanto a cuidados de instalação e de segurança de pessoas e equipamentos.

Referenciadas as páginas do manual em português para mais detalhes dos ajustes mencionados abaixo.
Segue sugestão de sequência de ajustes menu / parâmetro.
Consideramos que outros parâmetros não mencionados aqui estão na configuração de fábrica.
Atenção às regulagens adicionais requeridas por sua máquina que devem ser seguidas à parte a esta orientação.

1) Pág. 49, menu ConF / parâmetros :
Cod = nLOC, não-bloqueado, para permitir alterações nos ajustes
dLtA = LInE (considerando que o motor está configurado para receber alimentação trifásica, conexão em linha conforme pg. 29, a opção dLt é específica para conexão dentro do enrolamento triângulo do motor, ver pgs. 29 e 30)
In = ajuste em A, corrente nominal do motor (utilizado para a proteção térmica do motor e base para o limite de corrente na partida)
UIn = ajuste a tensão nominal da rede em V
LAC = On, acesso nível avançado para ajustes

2) Pág. 50 e 51, menu SEt / parâmetros :
t90 = 30%, ajuste de fábrica, para cargas de alta inérciamude para 50%, ajuste máximo da tensão inicial de partida
ILt = 350% ajuste inicial de fábrica, caso não seja suficiente para a partida do motor ajuste no valor máximo possível
tLS = 15s de fábrica, tempo máximo de partida, caso não seja suficiciente para cargas pesadas (ocorrência de falha StF) considere ajuste a partir de 30s
ACC = 10s de fábrica, mantenha esse valor ou no menor tempo de aceleração possível para a aplicação

3) Pág. 52 e 52, menu AdJ / parâmetros :
bSt = 0s, ajuste de fábrica de tempo de boost, ative o boost de tensão caso sua máquina e rede de alimentação suporte esse recurso, sugestão de ajuste inicial 1,0s
SSC = On, ajuste de fábrica do tipo de controle de partida, em On a aceleração é controlada por conjugado obtendo-se a melhor performance para a partida do motor

4) Dê comando de partida no motor, verifique se ocorre com facilidade

5) Vá testando novas partidas diminuindo ILt (e eventualmente bSt)até a partida ocorrer com dificuldade ou com mensagem de falha

6) Retorne o ajuste do ILt (e eventualmente bSt)até o valor imediatamente anterior quando a partida ocorreu sem problemas

7) Meça a tensão de entrada do ATS22 na partida do motor, se espera que a queda de tensão seja menor que 10% da tensão nominal da rede de alimentação e do motor

Na ocorrência de defeito ou mensagem de falha consulte :
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA280940/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Artigos que podem ser úteis
Conheça mais
Linha: