{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar perguntas frequentes
Como dimensionar a potencia da fonte que alimenta o comando de um Masterpact NW motorizado?
O NW com acionamento motorizado, ele funciona da seguinte forma, estando as molas do dijuntor descarredadas e o disjuntor aberto, ao energizarmos o comando, o acionamento motorizado irá carregar as molas e em seguida desligar, para fechar os contatos de força, acionamos a bobina de fechamento e para abrir a bobina de abertura. Os três auxiliares eletricos funcionam separadamente, ou seja, a potencia da fonte deve ser dimensionada para a maior potência do auxiliar elétrico que tiver a maior potência .

Potência dos auxiliares elétricos
a- Acionamento motorizado , 180 VA, sendo que tem uma potência de partida de 3 vezes a potência nominal por 0,1 segundo
b- Bobina de fechamento e de abertura = potência de chamada ou partida 200 VA por 0,2 segundos, a potência de manutenção é de 4,5 VA

Podemos considerar a potência de 180 VA


Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Artigos que podem ser úteis
Conheça mais
Linha: