{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar perguntas frequentes
Galaxy 3500 - Como executar um desligamento total em um sistema único sem painel externo de bypass?
Questão:
Como executar um desligamento total em um sistema único sem painel externo de bypass?

Linha de Produto:
Todos os nobreaks da linha Galaxy e SUVT da APC.

Ambiente:
  • Galaxy 3500 3:3 Narrow (380V): G35T10KH1B2S, G35T10KH2B2S; G35T15KH2B2S, G35T20KH2B2S
  • Galaxy 3500 3:1 Narrow (380V): G35T15K3I2B2S; G35T20K3I2B2S
  • Galaxy 3500 3:3 Wide (380V): G35T10KH1B4S, G35T10KH2B4S, G35T10KH3B4S, G35T10KH4B4S, G35T10KHS, G35T15KH2B4S, G35T15KH3B4S, G35T15KH4B4S, G35T15KHS, G35T20KH2B4S, G35T20KH3B4S, G35T20KH4B4S, G35T20KHS, G35T30KH3B4S, G35T30KH4B4S,G35T30KHS, G35T40KH4B4S, G35T40KHS
  • Galaxy 3500 3:1 Wide (380V): G35T15K3I2B4S, G35T15K3I3B4S, G35T15K3I4B4S, G35T15K3IS, G35T20K3I2B4S, G35T20K3I3B4S, G35T20K3I4B4S, G35T20K3IS, G35T30K3I3B4S, G35T30K3I4B4S, G35T30K3IS, G35T40K3I4B4S, G35T40K3IS
  • Galaxy 3500 3:3 Narrow (208V): G35T10KF2B2S, G35T15KH2B2S
  • Galaxy 3500 3:3 Wide (208V): G35T10KF4B4S; G35T15KF4B4S, G35T20KF4B4S; G35T30KF4B4S
  • Smart-UPS VT 10kVA: SUVT10KH, SUVTP10KH2B2, SUVTP10KH1B4, SUVT10KF1B2, SUVTP10KF1B2, SUVTP10KF1B4, SUVTP10KF2B2, SUVTP10KF2B4, SUVTP10KF3B4, SUVTP10KF4B4
    Smart-UPS VT 15kVA: SUVT15KH, SUVTP15KF2B2, SUVTP15KF2B4, SUVTP15KF3B4, SUVTP15KF4B4
    Smart-UPS VT 20kVA: SUVT20KH, SUVTP20KH2B2, SUVTP20KF2B4, SUVTP20KF3B4, SUVTP20KF4B4
    Smart-UPS VT 30kVA: SUVT30KH, SUVTP30KH, SUVTP30KH3B4, SUVTP30KF3B4, SUVTP30KF4B4, SUVTP30KH4B4
    Smart-UPS VT 40kVA: SUVT40KH, SUVTP40KH, SUVTPF40KB4H, SUVTP40KH4B4
Causa:
Este FAQ tem como objetivo orientar os clientes a como executar um desligamento total em um sistema único sem painel externo de bypass.
Este procedimento de desligamento é recomendado para situações onde o UPS ficará sem receber energia de concessionária ou gerador por um período maior do que a própria autonomia dele. Desta forma se evita uma descarga profunda das baterias, mantendo a vida útil delas.

Resolução:
Precauções de Segurança

Obs.:
O equipamento elétrico deve ser instalado, operado, consertado e mantido somente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não será responsabilizada por qualquer consequência resultante do uso deste material.
Uma pessoa qualificada é aquela que tem habilidades e conhecimento relacionados à construção, instalação e operação do equipamento elétrico e recebeu treinamento de segurança para reconhecer e evitar os riscos envolvidos.
fig100
Segurança em Eletricidade
fig101


Instruções
Consulte também o manual de usuário anexado no final deste artigo, item Executar um desligamento total (pag.13).
Para executar um desligamento total em um sistema único sem painel externo de bypass, siga as etapas abaixo:

NOTA: Para executar este procedimento a carga suportada pelo nobreak deve ser desligada.

1. Verifique se a carga suportada pelo nobreak está desligada (OFF).
2. A partir do nobreak: Desligue a Desligue a carga (OFF) a partir do monitor usando Control (Controle) > Turn Load Off (Desligar a carga) > Yes, Turn Load Off (Sim, desligar a carga).
3. A partir do(s) gabinete(s) de bateria(s) (caso disponível): Coloque o(s) disjuntor(es) de desconexão CC na posição OFF (Desligados).
4. A partir do nobreak: Desconecte as baterias (se disponíveis) puxando-as para fora até a linha de desconexão vermelha mostrada em cada unidade de bateria. 14 990–2386F-024 Operação 10-40 kVA 380/400/415 V e 10-30 kVA 208/220 V
5. A partir do(s) gabinete(s) de bateria(s) (caso disponível): Desconecte as baterias puxando-as para fora até a linha de desconexão vermelha mostrada em cada unidade de bateria.
6. Coloque o disjuntor de alimentação da rede na posição OFF (Desligado) ou LOCKED-OUT (Bloqueado). Se o nobreak possuir um fornecimento duplo de alimentação da rede, coloque ambos na posição OFF (Desligado) ou LOCKED-OUT (Bloqueado). Pós-requisito:

NOTA: Os procedimentos de bloqueio no disjuntor de alimentação da rede devem ser seguidos. Caso seja necessário, instale um cadeado.
NOTA: Para obter informações sobre como remover Bloqueios de bateria, consulte a seção Substituição do módulo de bateria, página 34, e o resto do manual Remoção e instalação das travas das baterias, página 36.

FAQs Relacionadas:
FA304731Galaxy 3500 e SUVT - Onde Localizar o Número de Série
FA369644Galaxy 3500 de 10-40KVA 380_400_415V Disjuntores e Fusiveis
FA369643Galaxy 3500 de 10-40KVA 380_400_415V Recomendações de Cabos, Terminais e Torque
FA369640Galaxy 3500 de 10-30KVA 208_220V Disjuntores e Fusiveis
FA369618Galaxy 3500 - De 10-30KVA 208_220V Recomendações de Cabos, Terminais e Torque
FA320511Galaxy 3500 - Como coletar o RAW STATUS
FA320510Galaxy 3500 Reset Geral.
FA320509Galaxy 3500 - Reset do power mudule, para um sistema único sem painel externo de bypass:
FA323688Galaxy 3500 - Como executar uma reinicialização em um sistema único com painel externo de bypass.
FA323686Galaxy 3500 - Como executar um desligamento total em um sistema único com painel externo de bypass?
FA323633Galaxy 3500 - Como passar para operação normal a partir do bypass de manutenção externo em um sistema único com painel externo de bypass?
FA323632Galaxy 3500 - Como transferir para bypass de manutenção externo em um sistema único com painel externo de bypass?
FA323628Galaxy 3500 - Como executar uma reinicialização em um sistema único sem painel externo de bypass?
FA321117Galaxy 3500 - Onde localizo o Mapa ModBus do Galaxy 3500?



Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296391/

Schneider Electric Brasil

Anexo(s)
MPOD-8XMC5H_R1_BR.pdf [7.72 MB]