{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

Galaxy 3500 - Como transferir para bypass de manutenção externo em um sistema único com painel externo de bypass?

Questão:
Como transferir para bypass de manutenção externo em um sistema único com painel externo de bypass?

Linha de Produto:
Todos os nobreaks da linha Galaxy e SUVT da APC.

Ambiente:
  • Galaxy 3500 3:3 Narrow (380V): G35T10KH1B2S, G35T10KH2B2S; G35T15KH2B2S, G35T20KH2B2S
  • Galaxy 3500 3:1 Narrow (380V): G35T15K3I2B2S; G35T20K3I2B2S
  • Galaxy 3500 3:3 Wide (380V): G35T10KH1B4S, G35T10KH2B4S, G35T10KH3B4S, G35T10KH4B4S, G35T10KHS, G35T15KH2B4S, G35T15KH3B4S, G35T15KH4B4S, G35T15KHS, G35T20KH2B4S, G35T20KH3B4S, G35T20KH4B4S, G35T20KHS, G35T30KH3B4S, G35T30KH4B4S,G35T30KHS, G35T40KH4B4S, G35T40KHS
  • Galaxy 3500 3:1 Wide (380V): G35T15K3I2B4S, G35T15K3I3B4S, G35T15K3I4B4S, G35T15K3IS, G35T20K3I2B4S, G35T20K3I3B4S, G35T20K3I4B4S, G35T20K3IS, G35T30K3I3B4S, G35T30K3I4B4S, G35T30K3IS, G35T40K3I4B4S, G35T40K3IS
  • Galaxy 3500 3:3 Narrow (208V): G35T10KF2B2S, G35T15KH2B2S
  • Galaxy 3500 3:3 Wide (208V): G35T10KF4B4S; G35T15KF4B4S, G35T20KF4B4S; G35T30KF4B4S
  • Smart-UPS VT 10kVA: SUVT10KH, SUVTP10KH2B2, SUVTP10KH1B4, SUVT10KF1B2, SUVTP10KF1B2, SUVTP10KF1B4, SUVTP10KF2B2, SUVTP10KF2B4, SUVTP10KF3B4, SUVTP10KF4B4
    Smart-UPS VT 15kVA: SUVT15KH, SUVTP15KF2B2, SUVTP15KF2B4, SUVTP15KF3B4, SUVTP15KF4B4
    Smart-UPS VT 20kVA: SUVT20KH, SUVTP20KH2B2, SUVTP20KF2B4, SUVTP20KF3B4, SUVTP20KF4B4
    Smart-UPS VT 30kVA: SUVT30KH, SUVTP30KH, SUVTP30KH3B4, SUVTP30KF3B4, SUVTP30KF4B4, SUVTP30KH4B4
    Smart-UPS VT 40kVA: SUVT40KH, SUVTP40KH, SUVTPF40KB4H, SUVTP40KH4B4
Causa:
Este FAQ tem como objetivo orientar os clientes a como transferir para bypass de manutenção externo em um sistema único com painel externo de bypass?

Resolução:
Precauções de Segurança

Obs.:
O equipamento elétrico deve ser instalado, operado, consertado e mantido somente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não será responsabilizada por qualquer consequência resultante do uso deste material.
Uma pessoa qualificada é aquela que tem habilidades e conhecimento relacionados à construção, instalação e operação do equipamento elétrico e recebeu treinamento de segurança para reconhecer e evitar os riscos envolvidos.
fig100
Segurança em Eletricidade
fig101

Instruções
Consulte também o manual de usuário anexado no final deste artigo, item Passar para bypass de manutenção externo, pg.16.
Para passa a carga para bypass de manutenção externo em um sistema único com painel externo de bypass, utilizar os passos abaixo:

OBS.: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO.
Na operação de bypass, as baterias ainda estão ligadas. Se um desligamento total for exigido, a carga deve ser desligada e as baterias devem ser retiradas para a linha de desconexão vermelha (consulte a seção Executar um desligamento total, página 17 neste capítulo). O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

1. A partir da Tela de visão geral (Overview Screen), pressione Enter.
fig1
2. Siga para Control (Controle) usando as teclas de navegação e pressione a tecla Enter.
fig2
3. Siga para UPS into Bypass (Nobreak em bypass) usando as teclas de navegação e pressione a tecla Enter.
fig3
4. Siga para Yes, UPS into Bypass (Sim, nobreak em bypass) usando as teclas de navegação e pressione a tecla Enter.
fig4
5. A partir do nobreak: Verifique se o nobreak está em bypass no visor. O LED de bypass amarelo estará aceso.
6. A partir do Painel de bypass de manutenção externo: Verifique se o lâmpada indicadora de bypass (H3) (se houver) está acesa em Q3.
7. A partir do Painel de bypass de manutenção externo: Coloque a chave de bypass (Q3) na posição | (ON).
8. A partir do Painel de bypass de manutenção externo: Verifique se lâmpada indicadora do disjuntor de saída (H2) (se houver) em Q2 está acesa.
9. A partir do Painel de bypass de manutenção externo: Coloque o interruptor de saída (Q2) na posição O (OFF). Agora, a carga é suportada através do Painel do bypass de manutenção.

NOTA: Se precisar desligar completamente o nobreak (OFF), prossiga com os passos de 10 a 13.

10. Se precisa desligar completamente o nobreak (OFF): A partir do Painel de bypass de manutenção externo: Coloque o interruptor de entrada (Q1) na posição O (OFF).
11. A partir dos gabinetes de baterias modulares (se houver): Coloque o(s) disjuntor(es) de desconexão CC na posição OFF (Desligados).
12. A partir do nobreak: Desconecte as baterias (se disponíveis) puxando-as para fora até a linha de desconexão vermelha mostrada em cada unidade de bateria.
13. A partir do(s) gabinete(s) de bateria(s) (caso disponível): Desconecte as baterias puxando-as para fora até a linha de desconexão vermelha mostrada em cada unidade de bateria.

FAQs Relacionadas:
FA304731Galaxy 3500 e SUVT - Onde Localizar o Número de Série
FA369644Galaxy 3500 de 10-40KVA 380_400_415V Disjuntores e Fusiveis
FA369643Galaxy 3500 de 10-40KVA 380_400_415V Recomendações de Cabos, Terminais e Torque
FA369640Galaxy 3500 de 10-30KVA 208_220V Disjuntores e Fusiveis
FA369618Galaxy 3500 - De 10-30KVA 208_220V Recomendações de Cabos, Terminais e Torque
FA320511Galaxy 3500 - Como coletar o RAW STATUS
FA320510Galaxy 3500 Reset Geral.
FA320509Galaxy 3500 - Reset do power mudule, para um sistema único sem painel externo de bypass:
FA323688Galaxy 3500 - Como executar uma reinicialização em um sistema único com painel externo de bypass.
FA323686Galaxy 3500 - Como executar um desligamento total em um sistema único com painel externo de bypass?
FA323633Galaxy 3500 - Como passar para operação normal a partir do bypass de manutenção externo em um sistema único com painel externo de bypass?
FA323628Galaxy 3500 - Como executar uma reinicialização em um sistema único sem painel externo de bypass?
FA323626Galaxy 3500 - Como executar um desligamento total em um sistema único sem painel externo de bypass?
FA321117Galaxy 3500 - Onde localizo o Mapa ModBus do Galaxy 3500?



Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296391/

Schneider Electric Brasil

Anexo(s)

MPOD-8XMC5H_R1_BR.pdfMPOD-8XMC5H_R1_BR.pdf [7.72 MB]
Conheça mais
Linha:
Galaxy 3500Smart-UPS VT
Produto:
G35TF10KB4FG35TF10KB2FG35TEFXFM10K40H
Conheça mais
Linha:
Galaxy 3500Smart-UPS VT
Produto:
G35TF10KB4FG35TF10KB2FG35TEFXFM10K40H