{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

Como configurar o Altivar 320 (ATV320) para partida pela borneira e referência via botão frontal do inversor (comando separado)

Sugestões de ajuste a partir da configuração de fábrica :

Menu CONF / FULL / CtL- / parâmetros :
  • CHCF = SEP (aperte ENT por 2s ou mais até piscar o display, modo separado)
  • Fr1 = AIU1 (referência de velocidade em % via jog dial/botão giratório frontal do inversor)
  • CCS = Cd1 (local de comando de partida do motor definido no parâmetro Cd1)
  • Cd1 = tEr (comando de partida/parada via terminal/borneira do inversor)
  • rFC = Fr1 (local de referência de velocidade do motor definido no parâmetro Fr1)
Para ajustar a referência de velocidade há estas possibilidades :
- na tela inicial indicando rdY, aperte ENT e vá a rEF = ajuste valor entre 0% (LSP) e 100% (HSP)
- rEF- / AIU1 = ajuste de 0% (LSP) a 100% (HSP) a referência de velocidade.

Atenção : o último ajuste de velocidade fica armazenado mesmo na desenergização do inversor, portante avalie o risco na operação da máquina e segurança de pessoal para movimentação não esperada do motor e de sua carga!

Para orientações de ajustes básicos, como a faixa de operação :
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA309032/

Caso esteja com problemas na configuração ou operação do ATV320 :
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA316955/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: