{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

Qual o substituto para os CLPs Expert BF (2850.XX) e Expert DX (2450.XX)?

Em substituição a linha de CLPs com IHM incorporada Exepert BF e Expert DX deve ser utilizada a linha HMISCU.

Existem 4 modelos disponíveis que devem ser escolhidos de acordo com cada aplicação.

HMISCU6A5 - IHM GRÁFICA 3.5 POLEGADAS COM CONTROLADOR PROGRAMÁVEL INCORPORADO COM 16 ENTRADAS E 10 SAÍDAS DIGITAIS
HMISCU6B5 - IHM GRÁFICA 3.5 POLEGADAS CONTROLADOR PROGRAMÁVEL INCORPORADO 8 ENTRADAS E SAÍDAS DIGITAIS E 4 ENTRADAS E 2 SAÍDAS ANALÓGICAS.
HMISCU8A5 - IHM GRÁFICA 5.7 POLEGADAS COM CONTROLADOR PROGRAMÁVEL INCORPORADO COM 16 ENTRADAS E 10 SAÍDAS DIGITAIS
HMISCU8B5 - IHM GRÁFICA 5.7 POLEGADAS CONTROLADOR PROGRAMÁVEL INCORPORADO 8 ENTRADAS E SAÍDAS DIGITAIS E 4 ENTRADAS E 2 SAÍDAS ANALÓGICAS

O software de programação da linha HMISCU é o software EcoStruxure Machine Expert, referência: ESECAPCZZTPAZZ - 10 licenças.


Cabo de programação.
BMXXCAUSBH018 - CABO DE PROGRAMAÇÃO PARA O CONTROLADOR - USB - 1.8 METROS

Obs: As aplicações desenvolvidas para as antigas plataformas Expert BF e Expert DX não podem ser convertidas e aplicadas na linha HMISCU, será necessário o desenvolvimento uma nova aplicação na ferramenta Machine Expert.

Caso a quantidade de entradas e saídas nativas do controlador não atendam a aplicação devem ser utilizadas IOs remotas, por exemplo remotas OTB.

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: