Questão:
Ajuste de relógio no Machine Expert
Linha de Produto:
TM241, TM251, TM262
Resolução:
Para ter acesso as funções de RTC é necessário adicionar manualmente as bibliotecas SysTimerRtc e SysTimeCore.
- Na aba de ferramentas dar um duplo click na opção Libray manager (gerenciador de bibliotecas)
- Clicar em Add library (adicionar biblioteca)
- Pesquisar pela pasta "System" com o filtro habilitado para "All Company" (todas as empresas)
- Selecionar as bibliiotecas SysTimeRtc e/ou SysTimeCore e clicar em "OK".
Declaração de variáveis.
VAR
uiSetYear: UINT;
uiSetMonth: UINT;
uiSetDay: UINT;
uiSetHour: UINT;
uiSetMinute: UINT;
uiSetSecond: UINT;
uiSetMSecond: UINT
udiResultConvertToUtc: UDINT;
dwSetTimeStamp: DWORD;
xCommandSetRtc: BOOL;
uidResultRtcSet: UDINT;
END_VAR
Programa:
Caso sua dúvida persista, nos contate via Chat! -> https://www.se.com/br/chat