Pesquisar perguntas frequentes
Como as Medidas de Energia (kWh, kVAh, kVARh) são apresentadas nos Multimedidores PM2100
Questão:
Usuário deseja informações sobre o acesso aos menus Energia do multimedidor e como interpretar os valores obtidos
Linha de Produto:
EasyLogic PM2100
Ambiente:
METSEPM2110
METSEPM2120
METSEPM2130
Todas as versões de Firmware
Causa:
As leituras dos valores de Energia Ativa, Aparente e Reativa são disponibilizadas em árvore de menu separada das medições básicas (Tensão, Corrente, Potência).
Resolução:
A leitura de kWh, kVAh, kVARh via display são disponibilizadas somente como o total instantâneo para as três fases, não há estampa de tempo, pois é utilizado um contador de kWh.
Para acesso à visualização das medições de energia ativa (kW/h) no display do multimedidor PM2100, siga as orientações a seguir:
A tela de exibição e os botões do medidor permitem que você visualize os parâmetros.
1) Pressione o botão OK para navegar para diferentes tipos de medição.
2) Pressione o botão Para cima ou Para baixo para navegar para o valor anterior ou seguinte em cada tipo de medição.
Use a árvore de menus para navegar até a configuração que deseja visualizar.
A imagem abaixo resume as telas e parâmetros do medidor disponíveis:
Para visualizar a energia ativa (kWh) basta apertar o botão Ok três vezes a partir da página inicial do display (Vavg) e verificar o sinal LED kWh abaixo do visor:
As medições apresentadas são de energia total importada/exportada, e funcionam de forma acumulativa até o fundo de escala ou reset manual/via software.
A interpretação dos valores é realizada conforme a sequência crescente e os últimos 3 dígitos são valores fracionários, ou seja, as informações da linha L3, em especial os últimos 3 dígitos, indicam a medição em Wh, a primeira casa à esquerda da vírgula já indica o valor em kWh.
A partir da segunda linha L2, faz-se a leitura dos valores das linhas L2+L3 para indicar o valor total, respeitando as casas decimais e unidade de medição, e assim por diante até que o medidor chegue ao valor máximo de escala de 999999999.999 kWh.
A figura a seguir representa a leitura de 348.721.569,857 kWh:
O multimedidor PM2100 tem 3 linhas de valores na tela, a primeira linha na parte superior e a terceira na parte inferior.
Quando o medidor está zerado, na terceira linha temos 0.000. Iniciando-se a medição de energia, o terceiro dígito à direita da vírgula começa a contar. Chegando em 9, o segundo dígito à direita da vírgula inicia a contagem. Chegando a 9, o primeiro dígito à direita da vírgula começa a contar até também chegar a 9, e assim por diante.
Quando todos os dígitos da terceira linha chegarem a 9 (lendo 9.999 kWh), os dígitos da segunda linha começam a contar. E quando todos os dígitos chegarem a 9, os dígitos da primeira linha começam a contar.
Quando todos os dígitos chegarem a 9, a medição será zerada e se inicia uma nova contagem.
Para apoio adicional :
1) Manual de Utilização EasyLogic PM2100 -> https://www.se.com/br/pt/download/document/NHA2779002-01/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296391/