Pesquisar perguntas frequentes
Como utilizar sondas PTC no ATV320
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV320 e da máquina acionada.
1) Mude a chave SW2 para posição PTC (veja Figura 2 abaixo)
2) Ligue as sondas PTC conforme Figura 1 abaixo
4) Para sondas PTC instaladas em motor à prova de explosão siga as orientações do manual :
ATV320 ATEX manual (manual para aplicações em ambiente com gás explosivo ou poeira combustível) :
https://www.se.com/br/pt/download/document/NVE41307/%E2%80%8B
Figura 1 - Esquema de ligação das sondas PTC
![](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000008xXnCQAU&oid=00DA0000000abSmMAI)
Figura 2 - Disposição dos bornes de controle (ATV320-B Book e ATV320-C Compact)
![](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000008ux42QAA&oid=00DA0000000abSm)
Para ajustes básicos iniciais do ATV320 :
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA309032/
1) Mude a chave SW2 para posição PTC (veja Figura 2 abaixo)
2) Ligue as sondas PTC conforme Figura 1 abaixo
a) Características da entrada digital DI6 ativada para uso com PTC :
- Limiar de atuação: 3 kΩ, limiar para rearme : 1,8 KΩ
- Limiar para detecção de curto-circuito < 50 Ω
- Limiar para detecção de curto-circuito < 50 Ω
b) Os bornes COM na placa de controle do ATV320 são interligados internamente (mesmo potencial interno 0V)
3) Ajuste : CONF > FULL > FLT- > PTC- > PtCL = AS (sempre ativo), veja mais detalhes desse tipo de proteção e outras alternativas de ajuste no anexo no fim deste artigo4) Para sondas PTC instaladas em motor à prova de explosão siga as orientações do manual :
ATV320 ATEX manual (manual para aplicações em ambiente com gás explosivo ou poeira combustível) :
https://www.se.com/br/pt/download/document/NVE41307/%E2%80%8B
Figura 1 - Esquema de ligação das sondas PTC
Figura 2 - Disposição dos bornes de controle (ATV320-B Book e ATV320-C Compact)
Para ajustes básicos iniciais do ATV320 :
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA309032/
Publicado para:Schneider Electric Brasil
Anexo(s)
Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: