Pesquisar perguntas frequentes
Qual é a diferença entre um SEPAM 1000 plus básico e um avançado?
Independentemente da aplicação, a linha SEPAM 1000+ possui um modelo sem display (Básico), utilizado em sites onde não há necessidade de visualização dos dados disponíveis no relé para operação local, ou seja, toda a monitoração e parametrização são realizadas pela porta de comunicação traseira ou frontal através do software SFT2841. Nesta linha de produto, existe um outro modelo com display (Avançado), que contem toda a facilidade de monitoração remota do modelo básico, porém com um display de cristal liquido gráfico e um teclado de 9 teclas que permite ao operador local: visualizar as medições disponíveis, diagnósticos, mensagens de alarmes, acesso aos valores de configuração e parametrização do relé entre outras informações.
Publicado para:Schneider Electric Brasil
Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: