{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

Qual a distância máxima do cabo recomendada entre o inversor Altivar e o motor?

Essas informações estão disponíveis no catálogo específico de cada familia de inversor, exemplos :
ATV320 - catálogo : https://www.se.com/br/pt/download/document/DIA2ED2160311PT/
Veja pg. 31 do catálogo indicação para uso de filtro/indutor na saída do inversor :
"Os indutores de saída, também conhecidos como reatores de saída, podem ser inseridos entre o inversor Altivar Machine ATV320 e o motor para:
Limitar o dv/dt nos terminais do motor (500 a 1500 V/µs), para cabos com mais de 50 m/164,04 pés"
A seguir para cada filtro opcional externo ao inversor utilizado há indicação de distância máxima para cabo blindado e para cabo não blindado.

ATV630 - catálogo : https://www.se.com/br/pt/download/document/DIA2ED2140502PT/
Veja a partir da pg. 2/43 no capítulo de 'Filtros dv/dt' indicação de distâncias máxima sem filtro e com filtro e orientações de quando utilizar esses filtros.

A distância máxima depende de :
- uso de cabo blindado ou não blindado
- potência e tensão do inversor
- se o motor está apto a trabalhar com inversor de frequência
- se uso de filtro na saída do inversor
- se uso de motores em paralelo (neste caso deve-se somar todas os trechos de cabos dos vários motores)

Veja famílias de inversores disponíveis em : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA281025/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Produto:
ATV630D22N4ZATV320U30N4B
Conheça mais
Produto:
ATV630D22N4ZATV320U30N4B