{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar perguntas frequentes
Como configurar uma saída a relé no ATV630 para indicar pressão baixa ou alta junto com a função PID

Questão:
Como uso uma saída a relé no ATV630 para indicação de nível de pressão

Linha de Produto:
Inversores de frequência da linha Altivar Process ATV600, ATV630 e ATV650

Causa:
Facilitar ao usuário a configuração de saída a relé do ATV630 para indicação de pressão baixa ou alta

Resolução:
Importante : antes de proceder às ligações e aos ajustes indicados abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV630 e da máquina acionada.

Exemplo de ajustes :
- para ajustes não mencionados neste exemplo, considerado que estejam na configuração de fábrica
- sugerido uso da saída a relé R2 (contato NA) do ATV630

Acessar o menu / submenu ou aba / parâmetro = alterar o ajuste :
5 Ajustes /

5.11 Entrada/Saída (I/O)
Aba Relé /
Configuração Rele2 = Alm. Feedback PI
5.6 Func. bombeamento / Controlador PID
Aba Alim./
Alarme mín. fbk = +ajuste o valor de pressão abaixo do qual a saída a relé é ativada
Alarme máx. fbk = + ajuste o valor da pressão acima do qual a saída a relé é ativada

Monitore a saída a relé em : 4 Tela / 4.10 Mapa de I/O / Mapa Saíd. Digitais

Para configurar a função PID veja : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA322543/

Para apoio adicional :

Seleção do ATV630 e opcionais/acessórios : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA280937/
Manual em português do ATV630 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA281031/
Documentação completa do ATV630 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA316897/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Artigos que podem ser úteis
Conheça mais
Linha: