{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar perguntas frequentes
Como configurar o ATV320 para mostrar a velocidade do motor ou corrente após a partida
Na energização do inversor, sem comando de partida, o display deve indicar rdY, ou seja, que está pronto para partir o motor

Para que após a partida o display indique a seguir :
- referência de velocidade em Hz : MON- / FrH = na leitura do valor aperte o botão giratório, o display deve piscar no valor indicado (0Hz se o motor estiver sem referência de velocidade após o comando de marcha), este é o ajuste de fábrica
- rotação do motor em Hz : MON- / rFr = na leitura do valor aperte o botão giratório, o display deve piscar no valor indicado (0Hz se o motor estiver sem referência de velocidade após o comando de marcha)
- rotação do motor em rpm : MON- / MMo- / SPd = na leitura do valor aperte o botão giratório, o display deve piscar no valor indicado (0rpm se o motor estiver sem referência de velocidade após o comando de marcha)
- corrente do motor em A : MON- / MMo- / LCr = na leitura do valor aperte o botão giratório, o display deve piscar no valor indicado (0A se o motor estiver sem referência de velocidade após o comando de marcha)

Para ajustes básicos no ATV320 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA309032/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Artigos que podem ser úteis
Conheça mais
Linha: