Pesquisar perguntas frequentes
Como configurar o ATV312 para uso em elevação de carga como ponte rolante ou talha
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV312 e da máquina acionada.
Para translação da carga (movimento horizontal), verifique se o uso da saída a relé para motor em operação atende à sua necessidade de acionamento do freio do motor (I-O- / r2 = rUn)
A) Para aplicação de elevação de carga com ATV312, sequência que deve ser seguida :
B) Configuração da lógica de freio, exemplo prático, sequência de ajustes básicos iniciais sugeridos, que devem ser mudados conforme o comportamento na operação em carga :
C) Ao final deste artigo veja anexo em pdf retirado do manual de parametrização com orientação completa sobre a Lógica de Freio.
D) Caso ocorra problema no Altivar 312 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA273295/
Para translação da carga (movimento horizontal), verifique se o uso da saída a relé para motor em operação atende à sua necessidade de acionamento do freio do motor (I-O- / r2 = rUn)
A) Para aplicação de elevação de carga com ATV312, sequência que deve ser seguida :
- certifique-se que os ajustes básicos iniciais foram feitos : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA273814/
- importante que se ajuste dados de placa do motor e se faça autotuning com sucesso
- ajuste primeira velocidade ou velocidade mínima (LSP) e corrente de proteção térmica (ItH)
- configuração da segunda velocidade : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA161228/
- garantir que a entrada digital LI1 seja para subida de carga e LI2 descida de carga
- verificar se a resistência é adequada à aplicação e está corretamente conectada ao inversor : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA362278/
- configurar a Lógica de Freio utilizando a saída a relé R2 acionando contator auxiliar que libera o freio do motor. Verifique se a bobina do contator auxiliar tem filtro supressor de surto de tensão
B) Configuração da lógica de freio, exemplo prático, sequência de ajustes básicos iniciais sugeridos, que devem ser mudados conforme o comportamento na operação em carga :
- Menu CtL- > LAC = L3 (aperte o botão giratório - ENT - por 2s ou mais para fazer essa alteração)
- Menu FUn- > bLC- > parâmetros :
- bLC = r2 (saída a relé que libera o freio do motor, bornes R2A-R2C)
- brL = ajuste a frequência em Hz de escorregamento nominal do motor para abrir o freio no comando de partida na aceleração do motor. Por exemplo, ajuste em 3,3Hz para motor 1700rpm (escorregamento de 100rpm para motor de 4polos, ou seja, [[1800-1700]/1800] * 60 = 3,3Hz)
- Ibr = ajuste inicial com a corrente nominal do motor (valor para liberar o freio)
- brt = inicie com 0,10s, tempo que o freio demora para abrir e que o motor tenha torque para que a carga não deslize
- LSP = velocidade mínima em Hz, ou primeira velocidade
- bEn = ajuste inicialmente igual a brL, frequência em Hz para fechar o freio na desaceleração
- bEt = inicie com 0,10s, tempo que o freio demora para fechar (voltar ao repouso) e que o motor tenha torque para que a carga não deslize
- bIP = YES, impulso de torque para subir a carga antes de liberar o freio independente se comando para subir ou descer (Importante verificar -> LI1 = subir a carga e LI2 = descer a carga, confirme no parâmetro de supervisão LIS abaixo)
SUP- / LIA- / LIS
C) Ao final deste artigo veja anexo em pdf retirado do manual de parametrização com orientação completa sobre a Lógica de Freio.
D) Caso ocorra problema no Altivar 312 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA273295/
Publicado para:Schneider Electric Brasil
Anexo(s)
Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: