{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

Como ajustar a velocidade pelo botão frontal do ATV12 e comandar a partida e parada pela borneira do inversor

ATV12 - referência pela IHM (frontal) do inversor e comando de partida/parada pela entrada digital LI1 :
1) FULL / CtL- / Fr1 = AIU1
2) FULL / CtL- / CHCF = SEP
3) FULL / CtL- / Cd1 = tEr
Explanação detalhada da sequência a seguir :
a) Navegar até localizar o menu FULL, apertar o botão central, localizar o menu CtL-, apertar o botão central e localizar os parâmetros indicados
b) Fr1, apertar o botão central e selecionar AIU1, apertar o botão central para confirmar escolha
c) CHCF, apertar o botão central e selecionar SEP, apertar o botão central para confirmar escolha
d) Cd1, apertar o botão central e selecionar tEr (regulagem de fábrica), apertar o botão central para confirmar escolha
e) A regulagem da LI1 já vem de fábrica para partida/parada com retenção (comando a 2 fios, FULL / IO- / tCC = 2C), verificar se não foi alterada
f) Para ajuste da referência de velocidade com o motor parado, apertar o botão ESC várias vezes até aparecer a indicação rdY no visor (se aparecer a indicação nSt, retirar o comando de partida na LI1), a seguir apertar o botão central várias vezes (sequência -> rdY/rEF/(valor em %))até aparecer o valor do ajuste de referência em porcentagem (0% = LSP, 100% = HSP), ajustar o valor desejado. Esse ajuste pode ser feito com o motor em movimento.

Para ajustes básicos no ATV12 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA276183/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: