{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

Como parametrizar velocidades pré-selecionadas no Altivar 310 (ATV310)

Nos exemplos se considera que o inversor está em configuração de fábrica, para que o inversor opere da forma desejada após os ajustes indicados.
Para retornar às regulagens de fábrica : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296241/

Exemplo 1 :
Partida/parada sentido horário ativando a entrada digital LI1, o motor indo para a velocidade mínima (primeira velocidade). Quando LI3 for ativada (mantendo LI1 ativada), a velocidade deve aumentar até a velocidade ajustada em 507.3 (segunda velocidade).
Ajuste COnF / FULL / 500- / :
1) 512- / 512.0 =
velocidade mínima, ajuste o valor desejado em Hz (regulagem de fábrica = 0Hz)
2) 507- / 507.0 = L3H
3) 507- / 507.3 = ajuste a velocidade desejada em Hz maior que a ajustada em 512.0 (regulagem de fábrica = 10Hz)

Exemplo 2 :
Partida/parada sentido horário na entrada digital LI1 indo à velocidade alta 507.3 (até a máxima ajustada em 512.2). Quando LI3 é ativada (mantendo LI1 ativada), a velocidade deve diminuir até a velocidade baixa 507.4 .
Ajuste COnF / FULL / 500- / 507- / :
1) 507.0 = L1H

2) 507.1 = L3H
3) 507.3 = (ajuste o valor desejado em Hz, velocidade alta)
4) 507.4 = (ajuste o valor desejado em Hz, velocidade baixa)

Para outras possibilidades de ajustes consulte o manual de usuário do ATV310 : https://www.se.com/br/pt/faqs/index?page=content&id=FA375612
Para mais detalhes de ajustes básicos iniciais do ATV310 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296387/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: