Pesquisar perguntas frequentes
Galaxy 3500 - De 10-30KVA 208_220V Recomendações de Cabos, Terminais e Torque
Introdução
O objetivo deste FAQ é ajudar os clientes a localizar as informações de cabos, terminais e torque da linha de UPS Galaxy 3500 de 10 à 30KVA de 208 e 220V trifásico.
Observação
O equipamento elétrico deve ser instalado, operado, consertado e mantido somente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não será responsabilizará por quaisquer consequências resultantes do uso deste material.
Uma pessoa qualificada é aquela que tem habilidades e conhecimento relacionados à construção, instalação e operação do equipamento elétrico, e
recebeu treinamento de segurança para reconhecer e evitar os risco envolvidos.
Precauções de segurança
![fig5](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000Bdbs3QAB&oid=00DA0000000abSmMAI)
OBS.: As recomendações de cabos são especificadas tendo como consideração um ambiente com temperatura de 30ºC (86° F). Use cabos de cobre trançado.
> Cabos recomendados:
> Terminal Conector:
> Torque:
A conexão deverá ser torqueada em 7 Nm (45 lbf-in)
Se desejar, consulte os itens Recommended Cable Sizes, Connection Terminais e Torque Specifications a partir da pag 12, do manual anexado abaixo: