{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

Como configurar saída analógica do ATV630/930 para sinal de 4 a 20 mA ou 0 a 10V proporcional à velocidade do motor

Para o ATV630 siga os passos abaixo para 4 a 20mA:
5 Ajustes > 5.11 Entradas e Saidas > AI/AO > Configuração AO1 > Atribuição de AQ1 (selecione qual a referência, no caso frequência motor).
5 Ajustes > 5.11 Entradas e Saidas > AI/AO > Configuração AO1 > Minimo de AQ1 (inclua o valor minimo da saida analógica, no caso 4mA)

Siga os passos abaixo para 0 a 10V:
5 Ajustes > 5.11 Entradas e Saidas > AI/AO > Configuração AO1 > Atribuição de AQ1 (selecione qual a referência, no caso frequência motor).
5 Ajustes > 5.11 Entradas e Saídas > AI/AO > Configuração AO1 > Tipo AQ1 > Tensão

Manual em português do Altivar Process - Instalação e Programação - Altivar 630 (ATV630) e Altivar 650 (ATV650)
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA281031/

Para o ATV930 siga os passos abaixo para 4 a 20mA:
5 Ajustes > 5.14 Entradas e Saidas > AI/AO > Configuração AO1 > Atribuição de AQ1 (selecione qual a referência, no caso frequência motor).
5 Ajustes > 5.14 Entradas e Saidas > AI/AO > Configuração AO1 > Minimo de AQ1 (inclua o valor minimo da saida analógica, no caso 4mA)

Siga os passos abaixo para 0 a 10V:
5 Ajustes > 5.14 Entradas e Saidas > AI/AO > Configuração AO1 > Atribuição de AQ1 (selecione qual a referência, no caso frequência motor).
5 Ajustes > 5.14 Entradas e Saídas > AI/AO > Configuração AO1 > Tipo AQ1 > Tensão

Onde localizo a documentação do ATV930 como manuais, catálogo, software (Altivar Process ATV900)
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA303310/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Altivar Process ATV600Altivar Process ATV900
Conheça mais
Linha:
Altivar Process ATV600Altivar Process ATV900