{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

Como ajusto a Lógica de Freio no ATV71 para aplicação em elevação de carga

Importante : antes de proceder às ligações e aos ajustes indicados abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV71 e da máquina acionada.

- Exemplo abaixo simplificado de ajuste, para mais detalhes e opções de parâmetros e ajustes da Lógica de Freio consulte o pdf anexo ao final deste artigo, extraído do manual de parametrização do ATV71 .
- Consideramos a sequência abaixo a partir da configuração de fábrica.
- É importante para esta aplicação que os dados de placa do motor estejam ajustados corretamente e o autotuning seja executado com sucesso . Consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA327663/
- Para 2 ou mais motores iguais em paralelo na saída do inversor ajuste com a soma de potências e correntes dos motores. Cada motor deve ter seu relé térmico individual. Execute também o autotuning após os ajustes dos dados do motor.
- Use a saída a relé R2 (contato NA, bornes R2A-R2C) para acionar contator auxiliar ligado ao circuito de abertura e fechamento do(s) freio(s) do(s) motor(es)
- A resistência de frenagem externa deve estar conectada na unidade de frenagem (externa ou integrada ao Altivar 71). Consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA375715/

Ajuste inicial orientativo (caso utilize IHM gráfica do ATV71 aperte o botão F1 na IHM do inversor para confirmar o código do parâmetro), alterar os parâmetros conforme comportamento da carga :
  • FUn- / bLC - Brake Logic Control :
  • BLC = r2, saída a relé que libera o freio
  • bSt = VER, movimento de elevação de carga
  • bIP = YES, impulso de torque para subir a carga antes de liberar o freio. Importante verificar -> DI1 = subir a carga e DI2 = descer a carga
  • Ibr = ajuste inicial com a corrente nominal do motor (ou soma das correntes dos motores em paralelo), valor que o inversor considera para liberar o freio
  • brt = inicie com 0,10s, tempo considerado que o freio demora para efetivamente abrir e que durante esse tempo o motor tenha torque para que a carga não deslize
  • bIr = AUTO, frequência em Hz para o inversor mandar abrir o freio, o inversor calcula o escorregamento do motor levando em conta informação dos dados de placa do motor
  • BEn = AUTO, frequência em Hz para o inversor mandar fechar o freio, o inversor calcula o escorregamento do motor levando em conta informação dos dados de placa do motor
  • BEt = inicie com 0,10s,  tempo considerado que o freio demora para efetivamente fechar (voltar ao repouso) e que durante esse tempo o motor tenha torque para que a carga não deslize
  • ttr = ajuste um retardo (sugestão inicie com 0,1 a 0,3s) para evitar falha na lógica de freio quando o operador fica dando comandos de partida em tempos muito curtos, evitando ocorrências de sobrecorrente/curto-circuitos.
Caso ocorra falha, ou o inversor não se comporte conforme esperado, consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA285393/

Imprima o pdf abaixo de ajustes orientativos para sequência completa, e anote os valores utilizados após o comissionamento.

Schneider Electric Brasil

Anexo(s)

ATV71-Logica de Freio-BR-01.06.pdfATV71-Logica de Freio-BR-01.06.pdf [107.88 KB]
ATV71 - Ajustes orientativos para elevacao de carga - 15Maio14 - Preliminar.pdfATV71 - Ajustes orientativos para elevacao de carga - 15Maio14 - Preliminar.pdf [28.46 KB]
Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: