{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

Quais os módulos de comunicação opcionais para o ATV340

O ATV340 vem com seguintes protocolos de comunicação incorporados :
- Versão Modular (ATV340 final N4) : Modbus RTU integrado. Permite outros procolos, exceto Ethernet
- Versão Ethernet (ATV340 final N4E até 22kW): Modbus RTU, Ethernet IP e Ethernet Modbus TCP/IP integrados. Não permite outros protocolos opcionais
- Versão Ethernet (ATV340 final N4E a partir de 30kW): Modbus RTU, Ethernet IP e Ethernet Modbus TCP/IP integrados. Permite outros protocolos opcionais

Módulos de comunicação opcionais :
VW3A3607 - Profibus DP
VW3A3609 - DeviceNet
VW3A3627 - Profinet
VW3A3601 - EtherCAT
VW3A3608 - CANopen com 2 conectores RJ45
VW3A3618 - CANopen com conector SubD9
VW3A3628 - CANopen com conector 'open style'
VW3A3619 - Powerlink

Folha de instrução de montagem, e tabela de compatibilidade dos módulos com as famílias de inversores : https://www.se.com/br/pt/download/document/S1A45591/

Para mais detalhes de acessórios de comunicação veja capítulo 'Módulos de comunicação' no catálogo :
https://www.se.com/br/pt/download/document/DIA2ED2160701PT/

Para seleção do ATV340 consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA382595/

Para documentação adicional do ATV340 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA381365/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: