{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

Quais os módulos de comunicação opcionais para o ATV630 (Altivar Process ATV600)

O ATV630 vem com seguintes protocolos de comunicação incorporados :
- Modbus RTU
- Ethernet Modbus TCP/IP

Módulos de comunicação opcionais :
VW3A3720 - EtherNet/IP e Modbus TCP dual port
VW3A3721 - EtherNet/IP, Modbus TCP e MD-Link dual port
VW3A3608 - CANopen Daisy chain (com 2 conectores RJ45)
VW3A3618 - CANopen com conector SubD9
VW3A3628 - CANopen com conector 'open style' (borneira parafuso)
VW3A3627 - Profinet
VW3A3607 - Profibus DP V1
VW3A3619 - Powerlink
VW3A3609 - DeviceNet
VW3A3725 - BACnet MS/TP

Folha de instrução de montagem, e tabela de compatibilidade dos módulos com as famílias de inversores : https://www.se.com/br/pt/download/document/S1A45591/
Atenção : Caso o seu inversor ou o módulo esteja com versão abaixo do indicado na tabela, enviar para a assistência técnica ou rede autorizada para atualização.
Verificar também no manual específico do módulo a indicação de compatibilidade de firmware.

Para mais detalhes de acessórios de comunicação veja capítulo 'Redes e barramentos de comunicação' no catálogo :
https://www.se.com/br/pt/download/document/DIA2ED2140502PT/

Para seleção do ATV630 consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA280937/

Para documentação adicional do ATV630 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA316897/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: