{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

O inversor Altivar apresenta falha FSt

A mensagem FSt é uma indicação de estado de operação, não está associada a um defeito do inversor.
FSt significa que o Altivar se encontra com o comando de parada rápida ativada (entrada digital aberta ou desativada)

Situações em que esse estado pode ocorrer e permanecer ativo :

1 - Parada rápida configurada na abertura (desativação) de entrada digital. Verifique qual entrada digital está configurada para essa função, se necessário desabilite-a
ATV12 / ATV32 / ATV320 -> ConF > FULL > FUn- > Stt- > FSt = nO
ATV31 / ATV312 / ATV61 / ATV71 -> FUn- > StC- > FSt = nO

2 - Entrada digital com defeito. Faça teste diretamente nas entradas digitais e monitore pelo display do inversor, onde cada barra veritical significa o estado da entrada digital, LI1 é a barra mais à esquerda do display (utilize jumpers - ATENÇÃO que o motor pode se movimentar - para testar diretamente na borneira do inversor, meça antes a existência da fonte interna 24Vcc)
ATV12 -> MOn > MAI- > LIS1
ATV31 / ATV312 -> SUP- / LIA- / LIS
ATV32 / ATV320 -> MOn- > IOM- > LIA- > LIS1
ATV61 / ATV71 > SUP- > IOM- > LIS1
Exemplo :

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: