{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar perguntas frequentes
NetBotz | Como Restaurar Configuração Padrão de Fábrica NetBotz Versão 2 ou 3

Questão:
Como Restaurar Configuração Padrão de Fábrica NetBotz Versão 2 ou 3

Linha de Produto:
NetBotz V2 / V3 300, 400, 500.

Resolução:

Neste documento consta dois métodos usados ​​para restaurar as configurações padrão de fábrica (incluindo ID do usuário e senha) em um dispositivo de monitoramento NetBotz V2 / V3 300, 400, 500. Lembre-se de que TODOS os thresholds e configurações de alerta serão redefinidos usando esse processo.

Método 1:
Como restaurar o dispositivo para os padrões de fábrica, se você souber o nome de usuário e a senha do administrador.

AVISO: Ao restaurar os padrões de fábrica do dispositivo, apenas as configurações de endereço IP, máscara de sub-rede e gateway padrão do dispositivo são preservadas. Todas as outras configurações são redefinidas para os padrões de fábrica por este procedimento.


1: Abra um navegador da web

2: Use o seguinte URL para redefinir tudo, exceto as configurações TCP / IP para os padrões
http://<bot ip>/unconfig

3: Você será solicitado a fornecer uma senha de nome de usuário administrador

4: Depois de inserida, você verá uma mensagem na página da web informando o seguinte:
Redefinição da configuração solicitada (mantendo as configurações básicas da rede) ....
Reinicialização iniciada


Feche o navegador. O procedimento de redefinição agora está concluído, você poderá fazer login na visualização avançada ou básica (web) com netbotz / netbotz.

Método 2:
Como restaurar o dispositivo para os padrões de fábrica, se você não souber o nome de usuário e a senha do administrador.

AVISO: Todas as configurações, incluindo as configurações de TCP / IP, são redefinidas para os padrões de fábrica por este procedimento.


1: Se você possui um dispositivo V2, utilize um cabo serial de null modem (incluso com o bot) para conectar o dispositivo ao sistema do computador. Se você possui um dispositivo V3, use um cabo USBA-USBB (incluso com o netbotz) para conectar o dispositivo ao sistema do computador

2: Inicie um aplicativo de comunicação serial (como Hyper Terminal ou PuTTy) no sistema do computador

3: Configure e estabeleça uma conexão serial com o dispositivo. Use as seguintes configurações de comunicação serial:

  • Bits per second: 38400
  • Data bits: 8
  • Parity: none
  • Stop Bits: 1
  • Flow Control: Hardware


4: Depois de estabelecer uma conexão serial com o dispositivo, ligue e ligue novamente o dispositivo. Quando a mensagem: "Pressione qualquer tecla para parar a inicialização automática" aparecer na tela, pressione Enter para interromper o processo de inicialização e ativar o NetBotz> prompt.

5: Digite em NetBotz> prompt: configreset e pressione Enter

O dispositivo apagará sua memória Flash, gravará uma nova configuração padrão e reiniciará automaticamente.

Se você precisar redefinir o dispositivo com um IP estático, após a reinicialização do NetBotz, deixe-o inicializar completamente para obter um prompt de login. Faça login com root / netbotz (V2) ou root / apc (V3) e siga as instruções para redefinir as configurações de IP.

Agora você pode fechar o programa de comunicação serial, desconectar o cabo do console e fazer login no dispositivo usando o ID do usuário e a senha padrão de netbotz (V2) ou apc (v3).

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296391/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Artigos que podem ser úteis
Conheça mais
Linha: