{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

O inversor ATV320 está com entrada digital para partida do motor danificada, como substituir por outra livre

Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV320 e da máquina acionada.

1) Confirme o problema na entrada lógica, avaliando o mapa de entradas digitais, utilizando um pedaço de fio acionando-a diretamente (ATENÇÃO que o motor pode se movimentar).
- Meça a existência da fonte interna 24Vcc
- O comutador de configuração da entrada digital vem de fábrica na posição 'Source' com ativação das entradas digitais por +24Vcc, se posição 'SINK' a ativação é pelo 0V (borne COM)
- MOn- / IOM- / LIS1 (na figura abaixo LIn = DIn na borneira do ATV320, n = 1 a 6)





2) Se o problema estiver na entrada digital definida para a reversão, altere-a em ConF / FuLL / I_O- / rrS = LI2 na configuração de fábrica

3) Se o problema estiver na entrada digital LI1 e se operar somente um sentido de giro, utilize a entrada digital para reversão e troque duas fases na saída do inversor para o motor, para que a rotação se mantenha no mesmo sentido, considerando que :
- o comando seja a 2 fios (ConF / FuLL / I_O- / tCC = 2C, ou seja, LI1 utilizada no comando de partida/parada sentido horário)
- a supervisão da entrada digital DI1 (LI1) mostre que ela não está ativada sem nenhum fio conectado a ela

4) Para outras situações de falha consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA316955/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: