Questão:
Como utilizar a saída analógica do inversor de frequência Altivar 310
Linha de Produto:
Altivar 310
Causa:
Orientação para configuração da saída analógica do ATV310
Resolução:
Veja algumas opções de ajustes da saída analógica AO1 do ATV310 (para todas as opções consultar o manual do usuário do ATV310) :
Menu COnF / FULL / 200- / 216- / parâmetro :
- 216.0 = 129, corrente do motor, entre 0 e 2 x In do inversor (fim de escala, ver corrente nominal na tabela em https://www.se.com/br/pt/faqs/FA383216/)
- 216.0 = 130, frequência de operação do motor, entre 0 e a frequência máxima (fim de escala ajustada no parâmetro COnF / FULL / 300- / 308)
- 216.1 = 10u, sinal de saída 0-10Vcc
- 216.1 = 0A, sinal de saída 0-20mA
- 216.1 = 4A, sinal de saída 4-20mA