Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV320 e da máquina acionada.
A) Veja algumas opções de ajustes da saída analógica AQ1 do ATV320 (para todas as opções consultar o manual de programação do ATV320) :
Menu COnF / FULL / I_O- / AO1- / parâmetro :
- AO1 = nO, não configurado de fábrica
= OCr, corrente do motor, entre 0 e 2 x In do inversor (fim de escala, ver corrente nominal do inversor utilizado)
= OFr, frequência de operação do motor, entre 0 e a frequência máxima (fim de escala ajustada no parâmetro ConF / FuLL / drC- / tFr)
= OFr, frequência de operação do motor, entre 0 e a frequência máxima (fim de escala ajustada no parâmetro ConF / FuLL / drC- / tFr)
- AO1t = tipo da saída analógica
= 10U, tensão, ajustável x-yV
= 0A, ajuste de fábrica, corrente, ajustável x-ymA
= 0A, ajuste de fábrica, corrente, ajustável x-ymA
- AOL1 = 0mA de fábrica, mínimo da saída analógica em corrente
- AOH1 = 20,0mA de fábrica, máximo da saída analógica em corrente
- UOL1 = 0V, de fábrica, mínimo da saída analógica em tensão
- UOH1= 10,0V, de fábrica, máximo da saída analógica em tensão
- ASH1 = 100,0% de fábrica, escala do máximo da saída analógica, diminua por exemplo para ajustar a saída proporcional à corrente desejada do motor
- AO1F = 0s de fábrica, filtro da saída analógica para reduzir interferência, ajustável até 10,00s
B) Para layout (disposição) dos bornes de controle consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA323833/
C) Para ajustes básicos iniciais do ATV320 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA309032/
D) Para relação de FAQs sobre o ATV320 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA341234/