{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

Como faço comando de partida com retenção ou por pulso utilizando as entradas digitais do ATV320

  • Comando a 2 fios (com retenção, por exemplo com uso de chave de partida ou botões pulsadores na aplicação de pontes rolantes ou talhas) :
Menu ConF / FULL / I_O- / parâmetro tCC = 2C (aperte ENT por 2s ou mais até piscar o display)
- A entrada digital DI1 é utilizada para partida e parada no sentido horário
- A reversão é configurada de fábrica na entrada digital DI2 -> ConF / FULL / I_O- / rrS = LI2
- A entrada digital para partida anti-horária pode ser mudada, o que não é possível para o sentido horário em DI1
- Na configuração de fábrica, para ocorrer a partida do motor o inversor deve estar energizado previamente (inversor em status rdY), caso se comande a partida do motor e a energização do inversor ao mesmo tempo, ou se ocorre queda de alimentação com o comando de partida ativado, o inversor trava indicando status nSt. Para evitar esse bloqueio veja : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA328735/
  • Comando a 3 fios (por pulso, por exemplo com uso de botões pulsadores) :
Menu ConF / FULL / I_O- / parâmetro tCC = 3C (aperte ENT por 2s ou mais até piscar o display)
- A entrada digital DI1 é utilizada para comando de parada (por pulso de abertura da DI1), e a entrada digital DI2 é comando de partida por pulso de fechamento
- Na mudança para comando a 3 fios, a reversão é ajustada na entrada digital DI3 -> ConF / FULL / I_O- / rrS = LI3
- A entrada digital para partida anti-horária pode ser mudada, o que não é possível para o sentido horário em DI2 e o comando de parada em DI1
Comando a 2 fios e a 3 fios nos inversores Altivar

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: