{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

Como testo o ATV320 sem motor ou com motor muito pequeno

ATENÇÃO - AVALIE OS RISCOS DE DANOS PESSOAIS E AO EQUIPAMENTO SEM A PROTEÇÃO DE FALTA DE FASE NA SAÍDA DO INVERSOR. LEMBRE-SE DE RETORNAR OS AJUSTES APÓS OS TESTES
  • Caso a corrente do motor seja maior ou igual a 25% da corrente nominal do inversor, ajustar o ATV320 conforme dados de placa do motor de teste : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA309032
  • Caso a corrente do motor seja menor que 25% da corrente nominal do inversor :
  1. ajuste potência (nPr) e corrente (nCr) do motor no mínimo do inversor
  2. ajuste ConF / FULL / drC- / Ctt = Std modo standard (U/F 2 pontos), regulagem de fábrica
  3. ocorrendo a falha OPF2 ou OPF1 na tentativa de partida do motor : desabilite a proteção de falta de fase do motor em ConF / FULL / FLt- / OPL- / OPL = mude de YES para nO (aperte o botão giratório ENT por 2s ou mais)
  • Caso deseje testar sem motor conectado ao inversor, desabilite a proteção de falta de fase do motor OPL = nO (aperte o botão giratório ENT por 2s ou mais)
  • Caso deseje retornar à configuração de fábrica após os testes : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA309108/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: