Questão:
Como realizar a configuração dos termostatos da série SE8000 (BACnet MS/TP) no EBO?
Linha de Produto:
SpaceLogic™ SE8000 Room Controller.
EcoStruxure Building Operation (EBO).
Ambiente:
Conectando um termostato da série SE8000 no software EcoStruxure Building Operator (EBO).
Causa:
Orientações sobre a conexão e configuração do termostato SE8000 em um sistema EBO.
Resolução:
Assista o vídeo tutorial abaixo ou siga os passos descritos abaixo:
Passo-a-passo:
1. Acesse a “WorkStation” --> “Servers” --> Acesse a “BACnet Interface” do Automation Server.
2. Clique com o botão direito do mouse sobre a “BACnet Interface” e crie um novo objeto .
3. Nomeie o objeto e configure a rede MSTP:
- Network ID: Insira um ID de rede único (ex.: “2”), considerando que “1” já está atrelado a rede IP.
- Clique em “Create” para cria a rede BACnet MSTP.
4. Agora, clique com o botão direito do mouse sobre a rede BACnet MSTP criada para criar um novo dispositivo BACnet (no caso, o termostato SE8350).
5. Nomeie o novo dispositivo e clique em “Create”.
6. Selecione a opção “Upload from BACnet device” e insira o ID de Instância BACnet configurado para o termostato.
7. Uma vez criado o dispositivo, é possível visualiza-lo abaixo da rede MSTP na árvore hierárquica do EBO.
8. Para configurar o termostato, é preciso realizar o upload de objetos do SE8000 no EBO. Para isso, clique com o botão direito do mouse no termostato e selecione “Device” --> “Upload all objects”.
9. Após alguns segundo, o upload será concluído, você pode fechar a janela de upload e acessar a aba de “Application” abaixo do dispositivo termostato na árvore hierárquica do EBO.
10. Agora é possível visualizar todos os objetos do termostato e alterar seus valores. Caso não consiga visualizar o valor atual de cada abaixo:
- Basta clicar com o botão direito no cabeçalho da tabela e clicar em “Add/Remove Columns”.
- Adicione o elemento “Value”.
12. Pronto, o termostato está adicionado e você já pode alterar as configurações do dispositivo.
Caso a dúvida persista, nos contate -> https://www.se.com/br/chat