{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

Easy UPS 3S para baterias externas - de 10 à 30kVA 3:1 - Recomendações de Disjuntores, Cabos, Terminais e Torque

Instruções aplicaveis para os no breaks da linha Easy UPS 3S para baterias externas -  de 10 à 30kVA 3:1 (tri-mono)

NOTA: A proteção de sobrecorrente deve ser fornecida por outros. Os dimensionamentos de cabo deste manual são baseados em:
• Cabos unipolares, tipo U1000 R02V;
• Específico para cabos de CA: Comprimento máximo de 70 m com uma queda de tensão de linha de <3% instalados em bandejas de cabos perfuradas, isolamento do tipo XLPE, formação em triângulo (trevo) de uma única camada, THDI entre 15% e 33%, 35 °C a 400 V agrupados em quatro cabos de contato;
• Específico para cabos de CC: Comprimento máximo de 15 m com queda de tensão de linha <1%.





Se desejar, consulte os itens abaixo a partir da pag 13, do manual anexado abaixo:
• Proteção upstream e downstream necessária e dimensionamento de cabos;
• Conectores recomendados de parafusos e cabos;
• Especificações de torque.



Qualquer dúvida ou ajuda, fale conosco: www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: