Pesquisar perguntas frequentes
Como faço comando de partida com retenção ou por pulso utilizando as entradas digitais do ATV71 ou ATV61
- Comando a 2 fios (com retenção, por exemplo com uso de chave de partida ou botões pulsadores na aplicação de pontes rolantes ou talhas no caso do ATV71) :
Menu I-O- / parâmetro tCC = 2C (aperte ENT por 2s ou mais até piscar o display)
- A entrada digital LI1 é utilizada para partida e parada no sentido horário
- A reversão é configurada de fábrica no ATV71 na entrada digital LI2 -> I_O- / rrS = LI2 (no ATV61 não vem configurada)
- A entrada digital para partida anti-horária pode ser mudada, o que não é possível para o sentido horário em LI1
- Na configuração de fábrica, para ocorrer a partida do motor o inversor deve estar energizado previamente (inversor em status rdY), caso se comande a partida do motor e a energização do inversor ao mesmo tempo, ou se ocorre queda de alimentação com o comando de partida ativado, o inversor trava indicando status nSt. Para evitar esse bloqueio veja : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA402028/
- A reversão é configurada de fábrica no ATV71 na entrada digital LI2 -> I_O- / rrS = LI2 (no ATV61 não vem configurada)
- A entrada digital para partida anti-horária pode ser mudada, o que não é possível para o sentido horário em LI1
- Na configuração de fábrica, para ocorrer a partida do motor o inversor deve estar energizado previamente (inversor em status rdY), caso se comande a partida do motor e a energização do inversor ao mesmo tempo, ou se ocorre queda de alimentação com o comando de partida ativado, o inversor trava indicando status nSt. Para evitar esse bloqueio veja : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA402028/
- Comando a 3 fios (por pulso, por exemplo com uso de botões pulsadores) :
Menu I-O- / parâmetro tCC = 3C (aperte ENT por 2s ou mais até piscar o display)
- A entrada digital LI1 é utilizada para comando de parada (por pulso de abertura da LI1), e a entrada digital LI2 é comando de partida por pulso de fechamento
- Na mudança para comando a 3 fios, a reversão no ATV71 é ajustada na entrada digital LI3 -> I-O- / rrS = LI3
- A entrada digital para partida anti-horária pode ser mudada, o que não é possível para o sentido horário em LI2 e o comando de parada em LI1
- Mais detalhes na figura abaixo retirada do manual em português do ATV71 (igual para ATV61) :
- A entrada digital LI1 é utilizada para comando de parada (por pulso de abertura da LI1), e a entrada digital LI2 é comando de partida por pulso de fechamento
- Na mudança para comando a 3 fios, a reversão no ATV71 é ajustada na entrada digital LI3 -> I-O- / rrS = LI3
- A entrada digital para partida anti-horária pode ser mudada, o que não é possível para o sentido horário em LI2 e o comando de parada em LI1
- Mais detalhes na figura abaixo retirada do manual em português do ATV71 (igual para ATV61) :
- Para mais orientações de ajustes no ATV71 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA327663/
- Para mais orientações de ajustes no ATV61 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA284296/
Publicado para:Schneider Electric Brasil
Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: