{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

Como faço para habilitar o ATV71 a partir o motor assim que é energizado

Importante :
- Antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação.
- Complemente esta orientação com a dos manuais do Altivar 71 (ATV71) e da máquina acionada.
- Caso necessite de partidas e paradas frequentes do motor recomendamos que mantenha o inversor energizado e utilize sua entrada digital para comando de partida/parada. Evitamos assim risco de queima do circuito de pré-carga do inversor.

1) Confirme se está utilizando o comando a 2 fios (configuração de fábrica) : I-O- > tCC = 2C (aperte ENT por 2s ou mais até piscar o display), a seguir ajuste I-O- > tCt = LEL

2) Verifique como deseja determinar a velocidade de operação do motor :
Exemplo 1 : velocidade fixa -> ajuste somente a velocidade mínima SEt- > LSP = ajuste em Hz (pode-se alterar posteriormente com o motor rodando)
Exemplo 2 : potenciômetro externo -> utilize os bornes COM / AI1 / 10V e ajuste CCtL- > Fr1 = AI1, ou siga as orientações em : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA276631/

3) Desenergize o inversor e faça um jumper entre os bornes +24 e LI1 (caso não tenha feito o ajuste da etapa 1, o ATV71 bloqueia indicando nSt no display assim que é energizado)

4) Antes de energizar o inversor confirme que não há riscos à segurança da máquina e do pessoal ao redor

5) Na energização o inversor já começa a operar o motor, se necessário altere o ajuste de velocidade do motor

6) Para apoio adicional aos ajustes básicos do ATV71 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA327663/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: