Pesquisar perguntas frequentes
Como configuro as entradas digitais no ATV320
Questão:
Como ajusto as entradas digitais do ATV320
Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Altivar 320 (formatos Compact e Book)
Pode-se usar as mesmas orientações no ATV32 (formato Book, atentar que o ATV320 tem os bornes identificados como DI1 a DI6, e o ATV32 LI1 a LI6)
Ambiente:
ATV320 formatos Book e Compact
Causa:
Orientar o usuário mais rapidamente sobre os principais ajustes das entradas digitais/lógicas do ATV320
Resolução:
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV320 e da máquina acionada.
As entradas digitais (ou lógicas) do ATV320 não são programáveis diretamente, mas sim através da função desejada, podendo ter mais de uma função.
Nos ajustes dos parâmetros as opções são LI1 a LI6, porém a identificação dos bornes é de DI1 a DI6.
A) Veja abaixo as orientações mais comuns de configuração e ajuste :
B) Configurações de fábrica das entradas digitais (ou entradas lógicas) :
C) Diagrama com as entradas digitais (consulte o manual do ATV320 para mais alternativas) :
D) Para avaliar se a operação das entradas digitais está satisfatória monitore em :
E) Para mais informações de ajustes no ATV320 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA316955/
F) Para relação de FAQs sobre o ATV320 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA341234/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Como ajusto as entradas digitais do ATV320
Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Altivar 320 (formatos Compact e Book)
Pode-se usar as mesmas orientações no ATV32 (formato Book, atentar que o ATV320 tem os bornes identificados como DI1 a DI6, e o ATV32 LI1 a LI6)
Ambiente:
ATV320 formatos Book e Compact
Causa:
Orientar o usuário mais rapidamente sobre os principais ajustes das entradas digitais/lógicas do ATV320
Resolução:
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV320 e da máquina acionada.
As entradas digitais (ou lógicas) do ATV320 não são programáveis diretamente, mas sim através da função desejada, podendo ter mais de uma função.
Nos ajustes dos parâmetros as opções são LI1 a LI6, porém a identificação dos bornes é de DI1 a DI6.
A) Veja abaixo as orientações mais comuns de configuração e ajuste :
- para comando a 3 fios : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA386357/
- para partir o motor na energização evitando bloqueio no status nSt : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA328735/
- caso deseje mais de uma função na mesma entrada digital, ajuste CONF / FULL / LAC = EPr (nível Expert)
- para velocidades pré-selecionadas : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA327689/
- para função potenciômetro eletrônico (uso de botões para aumentar e diminuir a velocidade) : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA357944/
- para rearme após falha : ConF / FULL / FLt- / rSt- / rSF = escolha uma entrada digital livre até LI6
- para comandar a parada por inércia na abertura de uma entrada digital : ConF / FULL / FUn- / Stt- / nSt = escolha uma entrada digital livre até LI6
- para comandar uma parada rápida na abertura de uma entrada digital : ConF / FULL / FUn- / Stt- / FSt = escolha uma entrada digital livre até LI6, a seguir ajuste dCF = divisor do tempo de rampa de desaceleração (4 de fábrica, ajustável de 0 a 10, sendo 0 tempo de rampa mínimo)
B) Configurações de fábrica das entradas digitais (ou entradas lógicas) :
Considerando macroconfiguração [Start/Stop] (COnF / CFG = StS) (Atenção : na borneira a identificação é de DI1 a DI6, porém no ajuste dos parâmetros a escolha é entre LI1 a LI6) :
- DI1 - de fábrica partida/parada sentido horário em comando a 2 fios, ConF / FULL / I_O- / tCC = 2C
- DI2 - de fábrica partida/parada sentido anti-horário em comando a 2 fios, ConF / FULL / I_O- / rrS = LI2
- DI3 a DI6 - entradas digitais sem regulagens de fábrica
- STO - Entrada digital de segurança não configurável, se este borne estiver sem o jumper com o P24 o display indica STO impedindo a operação do inversor. Para funções de segurança consulte manual específico : https://www.se.com/br/pt/download/document/NVE50467/
C) Diagrama com as entradas digitais (consulte o manual do ATV320 para mais alternativas) :
- O ATV320 vem de fábrica originalmente ajustado para operar através de sua borneira (terminais), com comando das entradas digitais utilizando sua fonte interna 24Vcc (borne +24) e chave seletora SW1 na posição Source)
- Para acionar as entradas digitais com 0V (borne COM) altere a posição da chave SW1 para posição Sink int
- Para localização da chave SW1 e para layout (disposição) dos bornes de controle consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA323833/
D) Para avaliar se a operação das entradas digitais está satisfatória monitore em :
- MOn- / IOM- / LIS1 = Verifique o mapa de entradas digitais, para confirmar se o comando está sendo recebido pelo inversor ou eventualmente se alguma entrada está danificada (utilize jumpers - ATENÇÃO que o motor pode se movimentar - para testar diretamente na borneira do inversor, meça antes a existência da fonte interna 24Vcc), na figura abaixo LIn = DIn na borneira do ATV320, n = 1 a 6
E) Para mais informações de ajustes no ATV320 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA316955/
F) Para relação de FAQs sobre o ATV320 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA341234/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Publicado para:Schneider Electric Brasil
Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: