{}

Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Como podemos ajudar você hoje?
O que fazer quando o LED “Overload/Sobrecarga” estiver aceso no Smart-UPS?

Article available in these languages: English, Spanish, French, Hungarian, Italian, Polish, Swedish, Turkish

Questão:

O que fazer quando o meu nobreak estiver em sobre carga e como identificar?

Linha de Produto:

Smart-UPS.

Ambiente
Smart-UPS

Causa:
Quando a carga excede a capacidade do UPS em VA(volt-ampere) ou Watt, o LED Overload/Sobrecarga ficará aceso e o UPS emitirá um bip constante. O alarme permanece até que a sobrecarga não esteja mais presente.

Resolução:

Desconecte a carga não essencial do equipamento para eliminar a sobrecarga.

Se a sobrecarga for severa, o disjuntor de entrada pode entrar em trip (o êmbolo central de reset do disjuntor ficará visível). Desconecte a carga não essencial do equipamento para eliminar a sobrecarga e pressione o êmbolo do disjuntor.

Se tiver tensão de entrada e a sobrecarga não for tão severa a ponto de tripar o disjuntor do UPS, a carga continuará energizada. Se o disjuntor for acionado ou se o UPS tentar transferir para modo bateria em condição de sobrecarga, a carga será desernegizada. Desligue o UPS e faça o religamento para energizar a carga.

Se o LED de sobrecarga continuar aceso mesmo sem nenhuma carga conectada, o UPS provavelmente sofreu um surto ou falha e precisará ser substituído.

Segue abaixo algumas linhas de nobreak da linha Smart UPS e suas características de indicação por sobre carga:

1) SmartUPS BR – SMC (Linha Descontinuada)

LED de Indicação:
Overload7
Ação:
Overload6

2) Easy UPS - SMV:

Indicação no Display:

Overload5

Ação:

Overload4

3) SmartUPS Rack – SMT e SMX:

Acenderá o LED de alerta, podendo também desarmar a saída pelo disjuntor rearmável

Overload3

Disjuntor Rearmável:

Overload2

Ação: Remover excesso de carga da saída e religar o disjuntor e saída em caso de desarme, acompanhar pelo display o limite.

4) Easy UPS – SRV:

Equipamento permance nessa condição quando ultrapassar o limte de carga suportado, podendo transferir para ByPass por proteção.

Overload1

Ação: Remover excesso de carga da saída e verificar a indicação no display desaparecer ou reiniciar o equipamento.


Entre em contato com o suporte técnico da Schneider Electric em caso de dúvidas:

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha:
move-arrow-top