Problema
Há uma forma de restaurar o padrão do usuário e senha de acesso da web page do M340 CPU
Linha de Produto
M340
Ambiente
Windows 10 Professional, BMXP342020 v3.20
Resolução
O usuário perdeu a senha e não consegue acessar a web page do M340 CPU.
Eles precisam restaurar o padrão de usuário e senha.
A unica forma de restaurar o padrão é ir na CPU para apagar um arquivo especifico. Isso requer utilizar um usuário e senha proprietário interno para acessar. Devido a razões de segurança, o usuário e senha não podem ser informado a clientes ou representantes da Schneider Electric.
Em ordem de restaurar para o usuário e senha para o padrão, a CPU precisa ser enviada de volta para reparar.