{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar perguntas frequentes
Como parametrizar o relé de nível RM22LG11MR ?

Questão:
Como parametrizar o relé de controle e medição RM22TR33?

Linha de Produto:
Rele de controle de nível RM22LG11MR

Resolução:
O rele de nível RM22LG11MR trabalha monitorando 1 ou 2 níveis dentro do ambiente, ou seja,  esse rele é capaz de monitorar o enchimento ou esvaziamento do tanque por meio de sondas. Veja abaixo cada modo de trabalho:

1- Controle de 1 nível:  Necessário conectar 2 sondas no rele, esse modo permite medir enchimento ou esvaziamento de um tanque;

Modo de conexão da sonda no rele:

As 2 sondas são conectadas nos seguintes bornes do rele: 1º no borne C + 2º borne MIN (quando monitorado o esvaziamento);
ou
As 2 sondas são conectadas nos seguintes bornes do rele: 1º no borne C + 2º borne max (quando monitorado o enchimento);

2- Controle de 2 níveis: Necessário conectar 3 sondas no rele, esse modo permite medir enchimento e esvaziamento de um tanque;

Modo de conexão da sonda no rele:

As 3 sondas são conectadas nos seguintes bornes do rele: 1º no borne C + 2º borne min + 3º no borne Max.

3- Veja abaixo a identificação dos bornes do rele:

  • É necessário ajustar o potenciômetro "SENS" conforme a sensibilidade do liquído que está no tanque ( o rele permite ajuste de 5 a 100KOhms).
  • É necessário ajustar o potenciômetro "LEVEL" para o controle de 1 ou 2  niveís conforme a aplicação.

rele rele1

onde:

min= Conexão de sonda para nível baixo tanque;
max=Conexão de sonda para nível alto tanque;
c= Conexão de sonda obrigatório para leitura;
A1/A2= Alimentação auxíliar do rele;
11/12/14= Contato de saída tipo NAF;


Abaixo encontra-se o material do funcionamento do relé conforme a sonda conectada:
grafico

A sonda de leitura de nível usada com rele é o modelo: LA9RM201

Consulte o material de apoio para instalação em:

Dados complementares: https://www.se.com/br/pt/download/document/NHA6153700/
Consulte também o catálogo do produto : https://www.se.com/br/pt/download/document/DIA5ED2160501EN/

Caso sua dúvida persista, nos contate! → https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil