Os reles RM35UA variam sua medição de acordo com o borne utilizado, segue abaixo (informação presente no manual de instrução. página 2/4).
Para configuração (utilizando o RM35UA13MW como exemplo):
Escolha o modo de operação <U (subtensão) ou U> (sobretensão);
Opte entre No Memory (Quando ocorrer sub ou sobretensão, o rele desarma, a tensão normalizando, o rele arma novamente) ou Memory (Quando ocorrer sub ou sobretensão, o rele desarma, e somente volta a armar novamente após ser desligado e ligado novamente);
Defina o valor a ser medido, o U value será sempre de acordo com os bornes que forem alimentados, exemplos:
U Value em 100%, ligação realizada em E2-M, portanto o valor a ser considerado é 300V;
U Value em 10%, ligação realizada em E2-M, portanto o valor a ser considerado é 30V;
Defina o valor da Histerese, a porcentagem será sobre o valor escolhido, exemplo:
Subtensão, U Value em 100%, ligação realizada em E2-M, Hysterese em 10%, 10% de 300V = 30V, portanto o valor a ser considerado como OK para o rele será qualquer valor de 270...300V.
Defina o tempo em que a falha é admissivel.
Manual de instrução:
https://www.se.com/br/pt/download/document/S1A19585/
Para mais informações, confira nossa base de conhecimento:
https://www.se.com/br/pt/faqs/home/
Publicado para:Schneider Electric Brasil