Questão:
E3SOPT001 - DA807 - EASY UPS - Como Instalar a SNMP card e Configurar o IP.
Linha de Produto:
No breaks APC da linha Easy UPS: 3S, 3M e 3L.
Ambiente:
Placa de monitoramento SNMP card E3SOPT001 – DA807.
OBS.: somente aplicavel ao modelo DA807, vide figura no passo 1.
Causa:
O objetivo deste documento é informar sobre o processo de instalação e configuração inicial do IP da placa SNMP card E3SOPT001 – DA807, da linha Schneider Easy UPS 3S, 3M e 3L.
Resolução:
E3SOPT001 - DA807 - EASY UPS - Como Instalar a SNMP card e Configurar o IP.
Linha de Produto:
No breaks APC da linha Easy UPS: 3S, 3M e 3L.
Ambiente:
Placa de monitoramento SNMP card E3SOPT001 – DA807.
OBS.: somente aplicavel ao modelo DA807, vide figura no passo 1.
Causa:
O objetivo deste documento é informar sobre o processo de instalação e configuração inicial do IP da placa SNMP card E3SOPT001 – DA807, da linha Schneider Easy UPS 3S, 3M e 3L.
Resolução:
Precauções de segurança
O equipamento elétrico deve ser instalado, operado, consertado e mantido somente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não será responsabilizada por qualquer consequência resultante do uso deste material.
Uma pessoa qualificada é aquela que tem habilidades e conhecimento relacionados à construção, instalação e operação do equipamento elétrico e recebeu treinamento de segurança para reconhecer e evitar os riscos envolvidos.
Precauções de segurança
Segurança em eletricidade
Instruções
>> Antes de ir à campo
1-) Instale o aplicativo SNMP Manager em seu laptop.
SNMP Manager em anexo.
OBS.: No manual em anexo de nome: “DA807 Web User Manual”, item: “1. Software Installation”, pag1, tem os requisitos do software e o passo a passo detalhado da instalação.
2-) Configure a conexão ethernet da placa de rede de seu laptop como DHCP (caso ainda não esteja para DHCP).
- Abra o Painel de Controle > Network and Sharing Center > Change adapter settings
- Click com o botão direito na porta Ethernet que será conectada a placa de comunicação do UPS, vá em Properties, selecione Internet Protocol Version 4(TCP/Ipv4) e click no botão de Properties. A janela de Internet Protocol Version 4 será exibida.
-
Selecione Obtain an IP Address automatically e Obtain DNS server address automatically e click no botão OK
>> Em campo, ao lado do UPS
1-) Insira a placa SNMP DA807 no slot SNMP do UPS, é hot swap, não precisar fazer nenhum tipo de manobra ou desligar o UPS.
2-) Para placas já instaladas, desative todos os links de comunicação ativos e desconecte o cabo de rede da porta LAN. 3-) Conecte um cabo de rede entre o laptop e a placa de comunicação do UPS.
4-) Certifique-se de que seu software antivírus e firewall não bloqueiem o software (por exemplo: McAfee, desative o Host IPS, Network IPS e Firewall).
5-) No seu laptop execute como administrador o 3PH UPS SNMP Manager, ele irá automaticamente identificar a placa de comunicação e apresentar as informações dela (IP setado, Mac Address...):
6-) Click em “Network Settings” e ajuste o IP de acordo com o desejado para que a placa comunique em sua rede e click em “OK”.
>> Confira se de fato foi atualizado.
1-) Conecte um cabo de rede da placa de comunicação a sua rede LAN 2-) Em seu laptop abra o navegador da web e digite https:// mais o endereço IP na barra de pesquisa para acessar a interface da web do cartão SNMP.
OBS.: Será solicitado que você insira o novo nome de usuário e senha no primeiro login na IU da web. A senha não pode ter menos de 8 dígitos e não pode ser apenas números ou apenas letras. Default: User Name padrão: administrador e Password padrão: administrador
3-) Faça login na interface da web 3PH UPS SNMP com nome de usuário e senha.
OBS: Se você usar o nome de usuário e a senha padrão “administrador / administrador”, será solicitado a inserir um novo nome de usuário e senha.
4-) Pronto, a partir daqui você já possui acesso a interface web e pode aplicar as configurações conforme o manual em anexo e suas necessidades.
5-) Volte a habilitar o Host IPS, Network IPS e Firewall no seu laptop
FAQs Relacionadas:
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/