{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar perguntas frequentes
Como comunicar XPSMC10802 em TCP IO Scanner com M221?

Questão:
Como comunicar XPSMC10802 em TCP IO Scanner com o Modicon 221?

Ambiente:
Modicon 221 e Harmony XPS MC.

Resolução:

Em seu XPSMC10802 configure as seguintes opções em:

C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\SoSafe Configurable\Bus Configurator

Edite e/ou confirme as configurações do arquivo conf.ini

confi.ini

Em seguida confirme e/ou edite as configurações do Bus Configurator conforme abaixo:

bus configurator

bus parametros

so safe

configuration


Já no M221:

1)Na aba Configuration, configure o IP Address da porta Ethernet do seu controlador.

m221 configurator

2) Em Modbus TCP adicione as seguintes configurações ( o exemplo esta configurado para ler Status e Probe ).

(A) Marque a caixa de seleção "Modbus TCP IOScanner" para ativá-lo

(B) Digite o endereço IP do seu servidor Ethernet remoto - em nosso exemplo, estamos usando 192.168.0.10

(C) Clique em Adicionar - isso criará uma Linha de dispositivos representando seu dispositivo e um conjunto de endereços para leitura, gravação ou ambos.

(D) Clique no botão [...] na coluna "Canais para adicionar os endereços de leitura

tcp ip

3) Clicar no botão [...] abrirá a tela Channel Assistant:

channel assistant

4) Agora, vá para a guia Programming na barra superior.

5) Em Ferramentas-> Objetos de rede, selecione "Registros de entrada (IOScanner)"

Nesta tela, podemos ver os registros de entrada representados como %IWN300.0.0 ( Status ) %IWN301.0.0 ( Probe )

io scanning

Para o teste foi utilizado o seguinte mapa de comunicação:

mapa de comunicação

bus configurator mapa

Com probe habilitado e status ok :

status comunicação

Com probe desabilitado e status não ok:

status comunicaçao

Sugerimos também a leitura das seguintes FAQs:

"EIO0000004014 -Modular Safety Controller Communication Guide ( Mapa de comunicação " : https://www.se.com/us/en/download/document/EIO0000004014/

"How do I configure the Modbus TCP IO Scanner for M221?" :https://www.se.com/us/en/faqs/FA408528/

Consulte também a nossa base de conhecimentos: Clique aqui .

Caso sua dúvida persista, nos contate! → https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil