{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

Como testo o ATV12 sem motor ou com motor muito menor

Questão:
Como evito a falha OPF1 ou OPF2 para teste sem motor ou motor muito menor que a potência do inversor

Linha de Produto:
Inversor de frequência Altivar 12 (ATV12)

Causa:
Orientar o usuário para teste funcional sem motor ou com motor pequeno

Resolução:
ATENÇÃO -
AVALIE OS RISCOS DE DANOS PESSOAIS E AO EQUIPAMENTO SEM A PROTEÇÃO DE FALTA DE FASE NA SAÍDA DO INVERSOR. LEMBRE-SE DE RETORNAR OS AJUSTES APÓS OS TESTES
  • Caso a corrente do motor seja maior ou igual a 25% da corrente nominal do inversor, ajustar o ATV12 conforme dados de placa do motor de teste : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA276183/
  • Caso a corrente do motor seja menor que 25% da corrente nominal do inversor :
  1. ajuste potência (nPr) e corrente (nCr) do motor no mínimo do inversor. Deve haver coerência com motores standard de mercado entre os valores de ajustes de potência, corrente, tensão e rotação nominais (veja tabela anexa para sua orientação)
  2. ajuste ConF / FULL / drC- / Ctt = Std modo standard (U/F 2 pontos), regulagem de fábrica
  3. ocorrendo a falha OPF2 ou OPF1 na tentativa de partida do motor : desabilite a proteção de falta de fase do motor em ConF / FULL / FLt- / OPL = mude de YES para nO (aperte o botão giratório ENT por 2s ou mais)
  • Caso deseje testar sem motor conectado ao inversor, desabilite a proteção de falta de fase do motor OPL = nO (aperte o botão giratório ENT por 2s ou mais)
  • Caso deseje retornar à configuração de fábrica após os testes : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA274757/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Anexo(s)

Tabela Auxiliar de Motores - Guia Essencial de Drives.pngTabela Auxiliar de Motores - Guia Essencial de Drives.png [228.71 KB]
Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: