Pesquisar perguntas frequentes
Como parametrizar os relés de controle e medição RM17UAS?
Questão:
Como parametrizar os relés de controle e medição RM17UAS?
Linha de Produto:
Relés de medição e controle - Saiba mais em: https://www.se.com/br/pt/product-range/528-rel%C3%A9s-de-controle-harmony/?parent-subcategory-id=2810&filter=business-1-automa%C3%A7%C3%A3o-e-controle
Causa:
Dúvidas em como configurar os reles RM17UAS14, RM17UAS15 ou RM17UAS16
Resolução:
Segue abaixo a função específica de cada potenciômetro no equipamento:
1º Potenciômetro:
- Define o tipo de funcionamento do rele, segue as opções:
- >U (Sobretensão, indicador do potenciometro para o lado esquerdo) posição "No Mem" (No memory): Quando ocorrer falha, e a tensão voltar a escolhida como operacional, o rele fecha automaticamente.
- >U (Sobretensão, indicador do potenciometro para o lado esquerdo) posição "Mem": Quando ocorrer falha, mesmo que a tensão volte a escolhida como operacional, o rele permanece aberto, até que seja desenergizado e energizado novamente.
- <U (Subtensão, indicador do potenciometro para o lado esquerdo) posição "No Mem" (No memory): Quando ocorrer falha, e a tensão voltar a escolhida como operacional, o rele fecha automaticamente.
- <U (Subtensão, indicador do potenciometro para o lado esquerdo) posição "Mem": Quando ocorrer falha, mesmo que a tensão volte a escolhida como operacional, o rele permanece aberto, até que seja desenergizado e energizado novamente.
2º potenciômetro.
- Define o valor de escala da tensão de operação, ou seja, a tensão nominal da rede que deseja monitorar.
3º Potenciômetro:
- Define o valor em porcentagem da sobretensão ou subtensão.
- Exemplo 1 (sobretensão): Caso o 1º potenciômetro esteja em 100V, quando configurar em 10% no 3º potenciômetro, o valor de sobretensão será 110V (100V+10V), portanto faixa de operação de 100...110V.
- Exemplo 2 (subtensão): Caso o 1º potenciômetro esteja em 380V, quando configurar em 10% no 3º potenciômetro, o valor de sobretensão será 90V (100V-10V), portanto faixa de operação de 90...100V.
4º Potenciômetro:
- Define o tempo de inibição da falha.
Exemplo:
- Rele configurado nos potênciometros acima para operação de 90...100V
- Tempo configurado em 5s.
- Tensão medida pelo rele 80V.
- Neste cenário, se a tensão se manter em 80V por mais que 5s, a saida será aberta.
- Caso a tensão aumente e fique entre 90...100V antes que passe 5s, a saida permanecerá fechada.
Manual de instrução do produto (possui gráficos explicativos):
https://www.se.com/br/pt/download/document/S1A19591/
Em caso de dúvidas converse conosco: https://www.se.com/br/pt/work/support/customer-care/contact-schneider-electric.jsp